查看:
1511
|
回复:
3
|
舞台灯4-60V恒流芯片 PWM调光无频闪调光深度0.1%方案
|
用芯出发3
101
主题
157
回复 |
发表于2021-01-11 14:04:28
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
H6228E概述: H6228E是一款平均电流模式的降压型LED驱动器,用于驱动一个或多个LED灯串。 H6228E工作电压从4V 到60V,提供可调的输出电流,输出电流可达到1.5A。根据不同的输入电压和外部器件,H6228E可以驱动供高达数十瓦的LED。 H6228E内置MOS管,采用平均电流电路模式,兼容PWM调光和模拟调光,调光无频闪H6228E 内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。 H6228E采用的电路架构使得在低压差工作时输出电流无过冲,提高LED工作寿命,H6228E采用的恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。 H6228E SOP8 封装。 H6228E的特征: 电压范围:4-60V 电流2A 高效率:97%以上 ±3%的恒流精度 工作频率1MHZ 调光频率25KHZ 调光深度可达0.1% 多路共阳极输出,抗干扰性强 H6228E的应用范围:洗墙灯,舞台灯景观灯,景观亮化,台灯,建筑照明,户外景观灯 DEMO演示图:
技术+Demo板测试联系惠海半导体庞生:15323519289
|
用芯出发3
101
主题
157
回复 |
发表于2021-01-29 15:00:19
|
显示全部楼层
2#
这篇文章对你有帮助吗?作为一名电子工程师,在评论区留下你的困惑或你的见解,153★23519289大家一起来交流吧!
技术+Demo板测试联系惠海半导体庞生:15323519289
|
用芯出发3
101
主题
157
回复 |
发表于2021-02-01 14:23:49
|
显示全部楼层
3#
H7150是一款耐压100V的中低压线性大电流高精度LED驱动芯片,输出电流可调,仅需外接一个CS电阻就可以构成一个完整的恒流驱动电路,RCS电阻调节输出范围16-1500MA,LED端口与GND之间的压差应根据输出电流与封装功耗决定,视散热状况而定,压差不要太大。 H7150采用低压差驱动电路。 H7150内置过温保护,当温度达到130℃时,减小输出电流。 H7150外围可扩展恒流应用,输入电压高时降低输出电流。也可扩展PWM应用。 H7150采用ESOP8封装,底部散热片默认与LED端口相连。 惠海H7150特点 A.LED端口耐压100V B.单通道大功率恒流驱动 C.外围元件简单 D.内置大电流功率MOS E输出电流达1500mA F.低压差启动0.5V(1000mA) H.支持RGB输出共阳 I.芯片应用系统无EMI问题 技术+Demo板测试联系惠海半导体庞生:15323519289
|
用芯出发3
101
主题
157
回复 |
发表于2021-02-05 10:16:55
|
显示全部楼层
4#
可免费申请样品和DEMO测试,免费技术支持,庞工:15323519289 微信同号,企业QQ:3007461762
技术+Demo板测试联系惠海半导体庞生:15323519289
|
|