查看:
7291
|
回复:
8
|
锂电池充电芯片 IP5306 充电电流 放电电流使用。
|
|||
BJJohnson
1
主题
7
回复 |
发表于2021-02-13 23:05:06
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
大家好,新年亏牛年大吉。有谁用过IP5306, 我看了下IP5306手册,支持3.7V锂电池充电。 充电电流 2.1A 放电电流 2.4A 如果我外部使用 手机充电器 5V 2A,或者5V 1A。输入电流没那么大,这个芯片能正常工作么?看了大家的贴子很多,好像不是太好用。 |
|||
BJJohnson
1
主题
7
回复 |
发表于2021-02-17 11:26:30
|
显示全部楼层
4#
打样了5块电路板,我测试下看看。我看了很多资料,5306必须配一个3005使用。
|
|||
BJJohnson
1
主题
7
回复 |
发表于2021-02-17 11:27:10
|
显示全部楼层
5#
感谢,电量显示后面会用到联系您。 |
|||
BJJohnson
1
主题
7
回复 |
发表于2021-02-23 16:05:40
|
显示全部楼层
6#
总结下: 测试过了,IP3005是锂电池保护芯片,作用是过充、过放,保护锂电池。 IP5306是给锂电池充电、输出5V 2A的这么个芯片。 使用时,以为充电电流2A,要保证锂电池接线到充电芯片之间的距离要近,太远的话,压降大,线可以考虑使用0.75平方的。如果引线太细,压降大,电池充电会从不满。 IP5306负载端,电流小于40mA,大概35s后会自动关闭输出,并且输出电压在1.1-2.4V之间跳变,没有带负载能力。电流大于40mA后,会一直输出。测试时发现负载电流0.5A,持续5分钟,然后负载调到20mA,并不是35S后断电,会很久才断电,不知道这个是什么原因。 使用时,GND铺铜要大面积,提高散热。整体上这个芯片还是比较好用。 |
|||
BJJohnson
1
主题
7
回复 |
发表于2021-04-08 19:00:18
|
显示全部楼层
9#
也要看你电池容量,小容量的,充电电流电池就决定了,充不太多进去。另外一个就是5306底部的焊盘要焊接好,否则电流一大,5306自己就保护了,呼吸工作。电流不会太大。
|
|