查看:
1546
|
回复:
2
|
支持PWM调光和线性调光LED恒流驱动ic方案
|
用芯出发
34
主题
48
回复 |
发表于2021-04-07 11:14:52
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
H7230是一款内置功率MOS管,高效率、 高精度的开关降压型大功率LED恒流驱动芯片。 H7230采用固定关断时间的峰值电流控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户需求而改变。简易的外围元件,通过调节外围的电流采样电阻,可以达到控制高亮度LED灯的驱动恒定电流,使LED灯亮度达到预期亮度。 H7230支持PWM调光和线性调光两种调光功能,给DIM脚提供PWM信号或1.1-3.2V模拟信号,就可以做相应的调光方式设置。 H7230内部还集成了VDD稳压管以及智能过温保护功能,大大的提高系统的可靠性。 H7230采用ESOP-8封装,芯片底部设计散热片焊盘连接于内置MOS漏极SW脚,可以使芯片有效散热以提高系统的稳定性。 内置100V低内阻MOS 输出电流可高达1.5A 宽压3.6V-85V输入范围 高效率:可达93%以上 工作频率达1MHz 支持PWM调光和线性调光 支持关断时间可调 内置智能温度保护,高温掉电流 内置VDD稳压管 典型应用: 自行车,电动车,摩托车等车灯应用,强光手电,LED射灯,大功率LED照明,LED背光驱动 典型原理图:
|
用芯出发
34
主题
48
回复 |
发表于2021-04-09 10:18:00
|
显示全部楼层
2#
OC5028B OC5038 OC5036 OC5020B 价格优势 现货 |
用芯出发
34
主题
48
回复 |
发表于2021-04-14 15:36:59
|
显示全部楼层
3#
|
|