查看:
34102
回复: 17 |
SPI NOR FLASH 烧录器
|
TonyWong
4
主题
69
回复 |
发表于2017-05-26 09:15:17
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
【报名阶段需要填写的内容】 1. 参赛者姓名(必填项): 王世东 2. 单位或学校名称(必填项): 深圳贵之族生科技有限公司 3. 当前职务或职称(必填项): 软件工程师 4. 参赛作品的名字(必填项): SPI NOR FLASH 下载器 5. 简要陈述您的idea和作品(必填项): 使用STM32F103R8T6的18MHz的SPI,采用DMA控制方式,对SPI NOR FLASH进行数据下载,显示用1.54寸IPS屏,STM32F030K6T6控制 6. 拟用到的立创商城在售物料(必填项): STM32F103R8T6,STM32F030K6T6 7. 拟用到的非立创商城物料或其它补充(必填项): AOZ1017 【作品正式发表(报名成功后进入设计阶段)需要填写的内容】 一、作品简介 例如,可以包括但不局限于以下内容: 1.作品的整机外观图片或焊接组装好的PCBA图片;
PCBA 正面:
PCBA 反面:
PC机母片制作操作界面
TFT屏显示的图片在PC机上的预处理程序界面
2.作品的研究背景、目的和功能、市场应用前景;
串行Flash是用串行接口进行连续数据存取的小尺寸,低功耗的flash memory. 串行flash比并行flash用更少的线从系统中传送数据。对于引脚数目少的串行flash来讲它的优势是减少了系统板的空间,功耗和成本。在一些应用中,程序数据需要预先保存,数据的写入则成为制约生产效率的巨大瓶颈。本烧录器则使用STM32F103R8T6加上少许外围元件,则可轻松实现对8片甚至16片SPI型FLASH同时烧写,烧写速度基本达到SPI FLASH的最大值
3.作品在创新性、趣味性、实用性甚至公益性方面,有哪些亮点可体现? 本产品使用了1.54寸的240*240分辨率的IPS屏,显示细腻操作方便 1.54寸 240*240 IPS彩屏的驱动电路,可显示200余张BMP图片,刷新速度 < 20ms 二、系统构架图 用流程图或思维导图等形式,描述您的作品的组成构架,即方案图。
三、硬件部分的描述 1.附上原理图&PCB实物图的图片或者源文件(官方建议大家尽量用源文件上传),如果是图片,请确保图片是清晰可辨的; 2.用文字把该作品的实现原理、系统的工作过程大致讲解一下。
显示板原理图 主控板原理图 显示部分: PCB正面图:
PCB反面图:
LCD显示部分PCB文档 PCB文档 四、材料清单(BOM列表) 列出您这个作品所用到的主要器件(关键器件即可),比如单片机&ARM芯片、专用集成芯片(ASIC)、传感器、功能模块等。 如果所列出的芯片是来自我们立创商城上的,最好能写出该器件的商品编号或附上对应购买链接。
编号 标识 封装 型号 连接 C46034 U1 LQFP64 STM32F103R8 http://www.szlcsc.com/product/details_47037.html C7840 U5,U6 SOT23-5 74LVC1G32 http://www.szlcsc.com/product/details_8317.html 五、软件部分的描述(选填) 如果您的作品涉及到软件,请列出作品对应的软件工作流程图,及关键部分的例程、源码(如果您想开源的话请上传全部源码)。
显示部分图片驱动函数代码
部分源代码: 母片烧录到子片程序代码片段
六、作品演示 请上传您的作品的功能演示到腾讯视频,并编辑到本楼(或附上视频链接)。按要求上传视频可获得5分,具体详见活动规则。 https://v.qq.com/x/page/i0538m9sc39.html 七、总结 例如您在完成该作品过程中的一些体会、碰到的技术问题或调试经验、作品的未来规划,及对我们主办方的建议和意见等。 在产品功能设计到功能的具体实现,是有极大的挑战的,首先是显示部分,为了实现240*240*3位的分辨率,整幅20ms以内的刷新速度,经过了大量的测试与修改。8片芯片的同时烧录与快速校验的实现,需要有对芯片功能全面掌握以及对逻辑器件的巧妙运用。接下来,在现有产品的基础上,增加电平变换,实现会对低压NOR FLASH芯片的支持(1.2V - 1.8V)。 |
液晶屏陈工
0
主题
1
回复 |
发表于2017-08-29 10:23:14
|
显示全部楼层
10#
支持一下
|
|