查看:
1107
|
回复:
3
|
省启动电阻和旁路电容的100V降压LED驱动
|
深圳欧创芯半导体
2
主题
6
回复 |
发表于2021-05-07 09:05:10
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
OC5721 是一款高效率、高精度的开关降压型大功率 LED 恒流驱动芯片。 OC5721 采用固定频率的 PWM 工作模式,典型工作频率为 100KHz。 OC5721 采用平均电流检测模式,因此具有优异的负载调整率特性。 OC5721 集成了高低亮功能,可以通过 HL 端口实现高低亮的功能切换。HL 悬空为高亮模式,HL 接高电平为 1/2 电流的低亮模式。 OC5721 内部还集成了 HL 稳压管以及过压保护、过温保护电路等,减少外围元件,省掉常规的启动电阻和芯片旁路电容,直接高压启动,同时带输入100V过压保护共功能,提高系统可靠性。 OC5721 采用 SOT23-6 封装,外置驱动N-MOSFET。最大电流可达到5A。
|
一禅小和尚Sss
0
主题
2
回复 |
发表于2021-05-07 09:15:16
|
显示全部楼层
2#
请问这个芯片货源充足吗? 能寄点样品过来测试吗?
|
|