查看:
1371
|
回复:
2
|
库博PD20W快充方案 高性能 超简洁-必易微KP22308+KP41262
|
qualpwr
4
主题
0
回复 |
发表于2021-05-08 10:32:16
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
PD20W快充方案 高性能 超简洁-必易微KP22308+KP41262 KP22308+KP41262用于PD20W快充方案,外围电路简单,满载效率高达89%以上,非常适用于小体积PD20W快充方案。 KP22308是一款针对离线式反激变换器的高性能准 谐振电流模式PWM转换芯片。芯片内置 650V Rds_on 1R 的 COOLMOS,集成有高压启动电路,可以获得快速启动和超低待机的性能。芯片支持8-40V的VDD供电,方便满足PD电源的宽电压输出要求。独有的ASOP-6封装,相较传统的SOP8封装,能更好地降低芯片的温升。 KP41262是一款反激拓朴副边同步整流功率开关,内置60V Rds_on 6.5mR功率MOS,支持High Side和Low Side配置,内置VDD高压供电模块,无需VDD辅助绕组供电。采用SOP8封装。
|
电子工程
0
主题
4
回复 |
发表于2021-07-22 16:05:04
|
显示全部楼层
2#
可以给一下相关资料不? |
电子工程
0
主题
4
回复 |
发表于2021-07-22 16:05:07
|
显示全部楼层
3#
可以给一下相关资料不? |
|