查看:
6964
|
回复:
4
|
【立创EDA开源推荐】008期 | 基于航顺HK32F030R8串行Flash烧录器
|
EDA开源硬件
4
主题
45
回复 |
发表于2021-05-08 11:26:10
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
工程名称: 串行Flash烧录器 工程作者: micespring 工程主页链接:https://oshwhub.com/micespring/hk32_serialflashprogrammer 开源协议: GPL 3.0 简介 基于航顺HK32F030R8制作的的低成本串行Flash烧录器,可以用来烧录常见的8脚SOP-208封装的串行Flash,也可对Flash进行功能测试。采用核心板+扩展板分离式设计,一方面方便后续更换治具来适配不同封装的FLASH,另一方面也可以把核心板单独作为一个开发板使用。 特性 核心板+扩展板设计,方便灵活。 核心板资源 USB转UART电路,TYPE-C物理接口 USB接口供电带有500mA过流保护 引出全部GPIO 特殊设计的GPIO布局使其可以很好的兼容市面上大部分小型LCD/OLED模块 一个128Mbit(16MByte)SPI-Flash,可用于存储固件、字库等数据 一个Micro-SD卡槽 两个RGB灯:一个供用户使用,另一个为电源/通讯指示 4个轻触开关,包含一个复位按键、一个启动选择开关(BOOT0),两个用* 户按键(其中KEY_UP具有休眠唤醒功能) 标准四线SWD调试接口 扩展板资源 用于SOP8-208MIL封装的小型烧录座(可自行替换为SOP8-150Mil的烧录座) 一个128x36像素的OLED显示屏 4个导航按键 功能 全离线操作,无需上位机 自动识别Flash型号 方便简单且直观的操作逻辑,没有上手难度 Flash编程 支持从SD卡编程 支持任意格式文件的烧录(而不只是bin文件) 自持从板载Flash进行编程 自动对目标Flash进行擦除、编程和校验 数据转储功能 将目标Flash中的数据转储至板载Flash中,用于对其他Flash的编程 此功能可用于复制Flash中的数据 全片擦除功能 空片检查功能自动识别Flash型号 方便简单且直观的操作逻辑,没有上手难度 兼容性 目前提供对以下型号Flash的兼容(粗体为已经测试):
注意事项 因为采用了核心板和扩展板分离式的设计,而立创EDA暂时不支持单项目多工程。所以项目原理图和PCB都是从独立的项目拷贝而来,这会导致存在元件编号冲突的情况,忽略即可。 资源 在文章后面的链接中已提供固件,请到自行跳转到工程附件中下载。通过DAP Link或者串口烧录即可。暂不提供源代码。 图片欣赏 底板PCB图
Flash烧录扩展板
工作图片一
工作图片二
功能演示视频和相关工程附件请到原工程链接查看。 |
流浪的猫
0
主题
94
回复 |
发表于2022-02-22 20:30:36
|
显示全部楼层
5#
屏幕好漂亮!
|
|