查看:
1734
|
回复:
3
|
nRF51822的低成本替代方案,nRF51802-QFAA是怎么做到完美替代的?
|
|||
dnsj052
78
主题
59
回复 |
发表于2021-05-27 16:56:58
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
对于nRF51822-QFAA,大家都非常熟悉,这颗IC可以算作NORDIC的蓝牙4.2经典之作,经典的应用、稳定的性能,当然还少不了他大量的应用案例,让非常广泛的人对这颗芯片爱不释手。 然而,重点来了,随着市场不断深化,日益激烈的市场竞争,对于各大厂家,降成本的需求非常迫切,因为Nordic专门为大厂出了一个nRF51822的精简版--nRF51802-QFAA。 相同的flash和ram、相同的封装、相同的蓝牙协议、实现完美的软硬件兼容替换,如此丧心病狂(实在太香)的芯片,代理居然不做主动推送,仅仅因为这颗芯片,对于代理来说,带来的收益更低! 对于绝大部分(超过99.99%)的产品来说,现在完全没有必要使用nRF51822,高性价比的nRF51802-QFAA更香! 附nRF51802-QFAA原理图 因为专注,所以专业。 刘工 13802914278 微信同号
|
|||
dnsj052
78
主题
59
回复 |
发表于2021-06-24 09:26:19
|
显示全部楼层
2#
NRF51822现在贵得离谱。。
因为专注,所以专业。 刘工 13802914278 微信同号
|
|||
dnsj052
78
主题
59
回复 |
发表于2022-03-30 14:52:47
|
显示全部楼层
4#
不能P to P的,性能上可以替代
因为专注,所以专业。 刘工 13802914278 微信同号
|
|