查看:
2232
|
回复:
6
|
找人编程STC
|
mkelec
1
主题
3
回复 |
发表于2021-07-08 09:34:19
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
【需求简介】 1、STC8F1K08S2单片机编程。 【功能描述】(产品开发,软件开发选填) 1、外部信号从单片机7脚引入。下降沿到来时为有效信号,当采样到有效信号时,在200ms内不再采样其信号。 2、14脚为输出信号脚,驱动光耦,当7脚没有有效信号时其处在高电平。当7脚采样到有信号时,14脚输出T1毫秒时间的高电平信号,再输出T2毫秒时间的低电平信号,再次输出T3毫秒时间的高电平信号,然后输出T4毫秒时间的低电平信号,最后输出高电平信号,这样为一个采样有效信号的输出时序。 3、单片机9、10、11、12脚连接功能按键。9脚为前面四个时间设置进入按键;10脚为前面四个时间设置加1按键;11脚为前面四个时间设置减1按键;12脚为打开/关闭LED屏按键; 4、单片机1-6脚,15-20脚接4位LED屏引脚。 |
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2021-07-08 14:58:59
|
显示全部楼层
5#
免费帮你开发! 近100K MCU, 价格比STC还好!
|
|