查看:
1036
|
回复:
1
|
SL9056A 8-100V输入 内部集成高低亮调光 电动车LED前大灯驱动芯片 替换LN...
|
senliwel
148
主题
55
回复 |
发表于2021-09-15 09:51:40
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
概述 SL9056A 是一款内置90V 功率MOS 高效率、高精度的开关降压型大功率LED 恒流驱动芯片。 SL9056A 采用固定频率的PWM 工作 模式,典型工作频率为140KHz。 SL9056A 采用平均电流检测模式,因 此具有优异的负载调整率特性。 SL9056A 集成了高低亮功能,可以通 过MODE 端口实现高低亮的功能切换。 MODE 悬空为高亮模式,MODE 接高电平 为1/2 电流的低亮模式。 SL9056A内部还集成了VDD稳压管以 及过温保护电路等,减少外围元件并提高 系统可靠性。 SL9056A 采用ESOP8 封装。散热片内 置接SW 脚。 特点 ◆内置90V MOS ◆宽输入电压范围:8V~80V ◆输出电流范围:100mA~1.5A ◆高效率:可高达93% ◆工作频率:140KHz ◆支持高低亮工作模式 ◆平均电流检测 ◆智能过温保护 ◆内置VDD 稳压管 应用 ◆电动自行车、摩托车灯 ◆汽车照明 ◆直流或交流输入LED 驱动 ◆大功率LED 照明 ◆LED 背光 |
上海钜富物联网
5
主题
37
回复 |
发表于2021-09-16 13:49:52
|
显示全部楼层
2#
9056 不是今年一直缺货么 |
|