查看:
2410
|
回复:
9
|
SL8530A 12V/24V太阳能路灯专用升压恒流驱动芯片
|
senliwel
148
主题
55
回复 |
发表于2021-09-16 10:51:40
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
概述 SL8530A是一款高效率、高精度的升 压型大功率LED 恒流驱动控制芯片。 SL8530A内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度LED 灯串恒 流驱动。 SL8530A采用固定关断时间的控制方 式,关断时间可通过外部电容进行调节, 工作频率可根据用户要求而改变。 SL8530A通过调节外置的电流采样电 阻,能控制高亮度LED 灯的驱动电流,使 LED 灯亮度达到预期恒定亮度。在EN 端 加PWM 信号,还可以进行LED 灯调光。 SL8530A内部集成了VDD 稳压管,软 启动以及过温保护电路,减少外围元件并 提高系统可靠性。 SL8530A采用SOP8 封装。 特点 宽输入电压范围:3.6V~100V 高效率:可高达95% 最大工作频率:1MHz CS 限流保护电压:250mV FB 电流采样电压:250mV 芯片供电欠压保护:3.2V 关断时间可调 智能过温保护 软启动 内置VDD 稳压管 应用 LED 灯杯 电池供电的LED 灯串 平板显示LED 背光 大功率LED 照明 典型应用电路图
|
农夫叁拳
0
主题
1
回复 |
发表于2022-08-29 17:19:54
|
显示全部楼层
7#
能做50V1A输出不?有没有相应的应用电路?
|
|