查看:
940
|
回复:
1
|
监控安装小技巧
|
厦门极速佳
92
主题
1
回复 |
发表于2021-10-09 17:42:16
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
现在家庭的安防监控工程项目都是要提前做规划。那么,在我们安装监控时,监控又该如何安装呢?监控摄像头又该如何选择呢? 首先在我们安装,监控摄像头时需要注意几个地方:1、摄像机安装位置要求,首先在摄像头的安装位置选择上,我们要尽可能保证室内设备高度不低于2.5米,室外高度不低于3.5米,这样能有效的避免摄像机受到周围环境的干扰。在电梯内,摄像头要与电梯操作按钮成对角,且且摄像头的光轴与电梯的两壁及天花板成45度角合适。
2、要避免逆光安装,任何有强光直射到镜头的地方,都不合适安装监控摄像机,现场的太阳光线是从东往西照的话,摄像机的安装也应该安装在东面,往西看,或者安装的光线无法直接照射到镜头的地方。 3、如果不是超宽动态摄像机的话,就要避免一个摄像机安装在一个明暗亮度差距巨大的地方。在传统普通摄像机它对单一图像中最亮和最暗部分的平衡调整能力非常有限,传统摄像机得不到清晰的图像,而宽屏动态摄像机却能克服这项问题。 4、在线缆布设到位后,将监控摄像头通电,检查是否有无图像,有问题解决后再进行安装固定监控摄像头。如果环境有强电,要注意摄像头的安装应于地面绝缘隔离,这样才能避免信号干扰。 5、在安装过程中要留意不要让手摸到镜头,避免弄脏镜头,让镜头看不清。 而在镜头选择方面 1、在电梯轿厢、小房间等视距3米内,需要的视角达到90度等广角要求的地方,可以选择2.8MM\2.5MM等广角镜头,但要注意,这类角度的镜头边缘部分无可避免的会有明显的变形,同时配合红外的时候,边缘的亮度和清晰度也会较低。 2、对于大部分的房间、办公室等场所,通常要选择像素高于200w像素的摄像机,选择的镜头角度需要达到60以上,这边可以选择4MM或6MM的镜头。需要清晰度更高的可选像素更高的摄像机或拥有长焦功能的摄像机。 3、如果视野距离大于10米摄像头的可以选择8MM到12MM的镜头,它有用的角度约在45度到35度之间。 4、视野距离需要达到20米的话,建议选择角度在30度左右的,12MM或16MM的监控摄像机镜头。 5、视野要是大于30米,可以选择角度15度左右的,25MM的长焦微距摄像头。 6、镜头介绍 3、广角摄像头,镜头的角度可以达到90度以上,目前摄像头主要指2mm到6mm之间。观察范围较大,边缘处图像容易变相。适用于3到5米的场所。 2、标准摄像头,摄像头的角度在30到50度之间,适用范围较广。 3、长焦摄像头,角度在20度以内,焦距可达几十毫米或者上百毫米,可以清晰自然的拍摄出人像。 |
|