查看:
539
|
回复:
0
|
启明云端分享|关于sigmastar SSD201/SSD202D核心板在使用中需要注意的...
|
启明云端
64
主题
4
回复 |
发表于2021-10-12 11:32:14
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
启明云端出产的核心板已经具备自动从SD卡升级功能和自动烧录MAC地址功能。其中SD卡自动升级功能对应使用make_sd_upgrade_sigmastar.sh脚本生成的固件,自动烧录MAC地址对应使用我们提供的make_mac工具制作的mac数据。您只需要将升级固件和mac数据存放到SD卡中,把SD卡装在主板上并给主板上电,一切工作将会自动执行。 听起来这些工作是非常便捷的,但是,需要您做一些前期工作。当然,这些前期工作并不复杂,下面我将引导您完成这些工作。 1. 把burn_mac.tar解压后,得到boot、make_mac和project三个文件夹; 2. 把boot目录下的文件,对应路径覆盖您的SDK中的文件,目的是让您的固件也具备烧录MAC地址功能; 3. 把project目录下的文件,对应覆盖您的SDK中的文件,目的是让您的固件具备自动升级功能,并且您的固件在升级时会烧录MAC地址(执行macburn命令)。另外,您可以控制某些GPIO的电平(这些GPIO连接到LED,从而控制LED的亮灭),来指示升级已经完成。 4. 重新编译并生成SD卡升级固件SigmastarUpgradeSD.bin; 5. 将make_mac文件夹拷贝到您的SDK中,然后进入make_mac文件夹,执行mac_split.sh脚本,生成MAC数据(MAC_XXX和MAC_INDEX); 6. 将SigmastarUpgradeSD.bin和MAC数据拷贝到您的SD卡中; 7. 将SD卡放置到您的主板上,并上电,最后根据指示来判断是否升级完成。 为了方便您进行验证,我提供了一个出厂固件(仅限FS35ND02G型号的flash,其他型号,请联系我们),将这个固件升级到主板上,主板就会恢复到出厂的状态。请按照以下步骤来烧录出厂固件: 1. 把SSD201_2G_core7_nand.bin拷贝到SD卡; 2. 将SD卡放置到您的主板上; 3. 连接主板调试串口,并打开调试软件,然后按住回车上电,进入uboot; 4. 依次输入以下三条指令: nand erase.chip fatload mmc 0 0x21000000 SSD201_2G_core7_nand.bin nand write 0x21000000 0 ${filesize} 5. 断开主板电源,取下SD卡,现在主板已经恢复出厂状态。 启明云端 作为Espressif(乐鑫科技)大中华区合作伙伴及sigmastar(厦门星宸)VAD合作伙伴,我们不仅用心整理了你在开发过程中可能会遇到的问题以及快速上手的简明教程供开发小伙伴参考。同时也用心整理了乐鑫及星宸科技的新产品、新方案的主要特点及应用!希望你能第一时间了解并快速用上好的方案和产品!
启明云端为星宸VAD合作伙伴 |
|