查看:
2328
|
回复:
1
|
一个千兆交换机能带动多少个监控摄像头?
|
厦门极速佳
92
主题
1
回复 |
发表于2021-10-13 14:31:25
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
一个交换机能带动多少个网络监控摄像头?需要从以下几个方面进行分析,首先,说一下,交换机性能不够时,监控会出什么反应呢?一般来说,首先出现的问题是看实时影像流畅但是数字硬盘录像机里的回放录像却断断续续的。因为实时录像是自适应码流的,带宽一般根据显示器的分辨率而定,而录像存储为了保证高的清晰度,带宽要比实时录像大许多。 当出现录像断断续续的情况,要么降低录像机的存储码流,要么就升级网络设备。 要了解每一路图像所占用多少带宽;要了解交换机的带宽。交换机有百兆、千兆、万兆交换机。它们的实际带宽一般只有理论值的60~70% ,所以它们端口的可利用带宽大约60Mbps 、600Mbps或6Gbps。接入位置,也就是一个上联口接到监控室,其他的口都连接摄像头,这种位置一般用4口或8口的交换机,200百万像素的摄像机上联口百兆就能满足要求,距离监控室不到100米的,直接拉网线。如果超过一百米,要么光纤收发器,要么用带光口交换机(实际上也叫多电口光纤收发器)。监控室位置,交换机一般来说同时连接硬盘录像机和摄像头上连线的,有的还要通过网线连接矩阵或者视频解码器上墙。这种情况网络流量交互十分复杂,硬盘录像机与摄像机、矩阵与硬盘录像机、解码器与硬盘录像机、解码器与摄像头、矩阵与摄像头,以及硬盘录像机各种扫描探测等等,产生的数据包以及包转发量可不是有几路摄像头就要多大带宽那么简单。如果说接入位置的流量转发,是7个口的流量转发给1个口。那么,在监控室——就是口与口之间的交叉转发,而且是大带宽的。可以说十分考验交换机的转发能力。
对于监控室,需要合理的规划设计,尽量把各种流量路径理顺、分开。比如说,利用硬盘录像机的多个网口,一个网口连接到有摄像头的交换机(采集存储图像)、一个网口连接到负责显示的(矩阵、解码器以及远程终端)交换机(输出图像),防止流量交叉转发。 一台两台的千兆交换机大约可以使用50台200百万像素的监控摄像机。所以大家在选择交换机的时候,先根据实际情况做一下估算,再决定选择哪百兆还是千兆交换机就行了。 |
|