查看:
811
|
回复:
2
|
CAT4104V-GT3 四通道 700mA LED驱动器 汽车 /建筑照明方案
|
TR8808
66
主题
47
回复 |
发表于2021-10-15 18:40:52
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
CAT4104 提供四个匹配的低漏汲电流,可驱动串联的高亮度 LED,每个沟道可高达 175 mA。LED 沟道电流通过联接 RSET 引脚的外部电阻器进行设置。LED 引脚可兼容最高 25 V 的高电压,支持带有多个 LED 串联的应用。EN/PWM 逻辑输入支持器件启用和高频外部脉宽调制 (PWM) 调光控制。该器件结合了高温关断保护,可在片温度超过 150°C 时禁用 LED 输出。 特性 4个匹配的LED电流可达175 mA LED引脚可达25v工作 低dropout电流源(0.4 V at 175 mA) LED电流由外部电阻设定 通过EN/PWM实现高频PWM调光 关机模式 热停堆保护
应用: 液晶背光 终端产品: 汽车 建筑照明 Sanlik13651414132
|
TR8808
66
主题
47
回复 |
发表于2021-10-15 18:42:22
|
显示全部楼层
2#
这是一款ON安森美的四通道LED驱动芯片,每通道175mA,应用于汽车,建筑照明,商业照明等等
Sanlik13651414132
|
TR8808
66
主题
47
回复 |
发表于2021-10-16 10:59:23
|
显示全部楼层
3#
Sanlik13651414132
|
|