查看:
616
|
回复:
0
|
连锁店面网络监控解决方案
|
厦门极速佳
92
主题
1
回复 |
发表于2021-10-19 14:03:20
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
随着公司业务不断拓展,连锁店数量不断增加,相关管理工作量也相应大幅度提高,所以,为配合公司发展,提高公司对各网点单位的管理效率,同时也为合作伙伴提供一个了解公司业务状况的可视窗口,急需建设一套网络视频监控系统,通过视频系统,可以让管理者和意向伙伴更直观的了解业务的市场情况,并且可以更好的树立公司的品牌形象。 在企业迅速发展的同时,如何更好地有效管理好这些分店的,实现管理的标准化,统一化,实时化。也成为了企业的一向难题,展现企业精神,管理者最希望实时掌握各店的资讯,例如:产品摆设是否符合规定,员工工作是否专注投入,客户需求是否得到快速响应,突发事件是否有效处理等等。 网络视频监控系统除了安防监控的传统功能之外,还具有远端管理的功能。管理者任何时间任何地点,只要上网就可以了解任何商铺的实时情况,在第一时间处理各种问题。网络视频缩短了空间距离,具有良好的效率,更节省了大量的出差费用。从而使管理者可以有更多的时间思考企业更大的发展。 监控功能需求分析 1、店面管理 在店内主要区域设置监控点位,可以方便管理人员对店内各处情况进行全方位监控,同时网络监控系统也可以对员工的工作态度进行考核评估,可以很好的观察员工在规定时间规定范围内的值班情况,以及员工接待顾客的工作态度,利用系统的录屏功能,还可以对员工的工作状态下的视频保留下来,作为考核的评估依据。 2、 安全防范 视频监控系统也是店内正常运营有效维护场所安全的有力手段。网络视频监控系统可以对犯罪分子起到一定的威慑作用,如发生违法案件,企业管理者可即时了解店面的情况,并采取报警等相应处理的措施。录像资料可协助公安机关快速破案。 3、公网远程集中监控 各分店监控系统可基于公网进行传输访问,总部可设置监控中心对各店重要部位进行实现监控、录像查询、下载等功能。中心平台可实现各分店的地图显示,更直观的了解店面分布,更方便地调看各店视频信息。 4、有据可查 系统可以全天候的对店铺的情况进行实时录像存储,以保证发生事件有据可查。当出现有意外事故发生或者异常现象时,可以对录像资料进行查找和回放。 5、性能稳定 鉴于连锁店的本身特点,分散的监控点和存储方式需要非常稳定的性能保障。通过自建视频平台服务器,保证网络远程监控流畅和实时性。 6、扩展性强 系统要具有较好的扩展性,可以随着连锁店铺规模的扩大,系统在原有架构不改变的前提下,只增加前端监控设备的既可实现视频数量的扩容,和对监控系统的应用进行扩展。 系统设计
系统说明及结构 本系统按功能可划分为四大部分:店内设备、网络传输系统、中心控制系统和网络权限用户访问。 本系统完全基于公网进行数据传输,无需单独为系统建设专有传输网络,所有用户均可实现任意时间、任意地点的公网访问。 其基本结构如下:系统结构图 店面的设备及网络结构 根据店内情况设置一定数量的摄像机,安装在门口、用餐区、收银台、操作间等部位,根据应用需求配置红外半球、红外枪机、红外球机等设备。 每个店根据实际情况配置一台硬盘录像机。系统支持报警探测器扩展,并支持语音对讲功能,增加相关音频设备即可实现权限用户与现场现场语音通话功能,同时也可以根据情况兼容第三方报警系统。
店铺监控系统构成的情况图 注:各功能模块可根据实际需求选配设备。 通过将各个营业场所内的收银信息、仓库温湿度、称重、人流量等不同的业务信息嵌入到远程网络视频监控系统中,从中得到强化公司内部管理,提高营业效率。 通过联动报警按钮进行报警联动,对可根据配置网络进行联动其它的视频源,进行系统联动的同时也能支持传统报警主机的操作配置,让系统更加兼容。 各店整合网络结构 各店面完成设备安装后,每个店面监控系统均可拥有唯一一个设备ID号。 总部监控中心使用设备ID号连接设备进行访问,管理员通过视频综合管理查看实时画面、查询视频录像等。系统网络结构 视频集中管理平台是满足大中型视频监控项目联网需求的集中式视频联网监控管理平台,不仅可以承担大路数监控点和报警信号的接入、方便扩展,还能实现多级互联互通,统一管理,分布式管理对视频流的转发、集中录像、设备报警处理、独立的数据备份等功能。 公众号:极速佳 |
|