查看:
567
|
回复:
0
|
200G NRZ光互连解决方案
|
专说光通信
280
主题
5
回复 |
发表于2021-11-03 15:05:40
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
100G网络升级应该选择200G还是400G一直是业界讨论的热点,与业界主流高速光互连产品发展路径不同的是:易飞扬优先发展并倡导200G作为下一代光互连谋划的基础。 目前,易飞扬已基本完成200G全线产品的研发。占据200G光学领域的主流技术方向有两个:一种是采用QSFP-DD封装的经济型8x25G NRZ网络;另外一种是采用QSFP56封装的4x50G PAM4网络。本文将重点介绍200G NRZ系列,通过展示其相对优势和应用场景,用户可以针对不同的应用需求采用有针对性的优化方案。 与PAM4相比,NRZ技术更为成熟。200G NRZ产品具有卓越的信号完整性,无需FEC即可实现零误码率,大幅降低时延且易于部署。同时,由于NRZ技术及其配套芯片和技术的成熟度较高,基于NRZ调制技术的产品更易于商业化部署。 凭借上述优势,200G NRZ可以实现全面高效可靠的光互连,尤其是在处理一些需要更低时延、更优的成本管理和更高效部署的特殊场景或案例时。易飞扬通过在200G光互连和NRZ调制技术领域的长期深入挖掘,开发了完整的200G NRZ产品组合,针对HPC、HFT数据中心和5G回传等对超低时延有需求的应用场景提供针对性的解决方案。 应用场景 200G NRZ系列产品组合:
HPC和HFT数据中心应用场景 随着互联网技术的高速发展和数据流量的爆发式增长,一些典型的数据中心(高频交易(HFT)和高性能计算(HPC))对低时延的数据传输和交换提出了更高的要求。在HFT场景下,无数用户同时操作,这需要数据中心在几分之一秒内处理大量订单,因此延迟必须极低。HPC作为计算机专用领域,需要在短时间内进行大量计算,对全网时延也有严格要求。 200G NRZ系列产品,基于成熟的NRZ技术,具有卓越的信号完整性,无需FEC即可实现零误码率,延迟降低达到超高水平;并且支持200G以太网和InfiniBand协议,满足HFT和HPC数据中心应用需求。 以200G NRZ系列为例,全系列包括短距离和长距离光模块、有源光缆和直连铜缆。整个组合可以覆盖200G大型数据中心的整个光互联网络建设需求。200G QSFP-DD LR8/PSM8通常用于一级和二级互连,承担核心路由器、核心交换机和汇聚交换机之间的数据传输工作;200G QSFP-DD SR8更适合短距离数据传输,如汇聚交换机和接入交换机的互联;200G DAC和AOC一般部署在接入交换机和服务器之间。
在底层接入交换机和服务器互联方案中,除了使用直连DAC和AOC,还可以针对不同需求使用分支DAC和AOC。易飞扬提供200G到4×50G或2×100G的DAC和AOC产品,为数据中心提供更灵活的解决方案,如下图所示:
部署在交换机-服务器互连中的AOC/DAC 5G回传应用场景 除了需要超低时延的数据中心外,5G回传是另一个重要的应用场景。网络切片作为5G业务的一个明显特征,可以使其更好地适应用户多样化和针对性的需求。像自动驾驶和直播等场景需要额外的低延迟,而200G NRZ长距离光模块可满足低延迟高可靠网络切片。
如图所示:200G QSFP-DD LR8可以部署在回传网络的汇聚和核心层,以提供高速、低延迟和可靠的网络互连。
5G回传网络架构 历经充分的研发和设计,2020年,易飞扬斩获光连接大会200G光模块最具影响力产品奖。除200G NRZ产品外,易飞扬还可提供全系列200G PAM4产品,满足用户多样化的需求。 |
|