查看:
500
|
回复:
0
|
音乐芯片在地球仪上的应用!
|
九芯电子
179
主题
8
回复 |
发表于2021-11-25 16:28:20
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
在电子技术的快速发展的今天,市面上会开口“说话”的电子产品越来越多;智能语音地球仪是采用先进隐形码光学识别技术和数码语音技术开发而成的新一代智能阅读和学习工具,配套识读器(又称阅读器、点读笔)使用。 配套识读器(又称阅读器、点读笔)使用,通过点到哪里读到哪里的方式,实现视听结合、声图并茂,使传统枯燥的地球仪变得生动形象,七大洲、四大洋、世界各国疆域、版图、历史、政治、人口、语言、文化、城市、风俗习惯等海量地理百科知识轻松获取。而这个实现语音功能的核心是加入了音乐芯片,N9301音乐芯片是一个提供串口的MP3 芯片,完美的集成了MP3、WMV 的硬解码芯片。 支持TF 卡驱动,支持电脑直接更新spi flash 的内容,支持FAT16、FAT32 文件系统。 通过简单的UART串口指令或一线串口指令即可完成播放指定的音乐,以及如何播放音乐等功能,无需繁琐的底层操作,音质优美,使用方便,稳定可靠是此款产品的最大特点。 支持采样率(KHz) :8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48,音质优美,立体声。24位DAC 输出,内部采用DSP硬解码,非PWM输出,动态范围支持90dB,信噪比支持85dB。 另外该芯片也是深度定制的产品,专为自定义语音播放领域开发的低成本解决方案,可以根据不同的功能需要选择对应的型号,是一款精简版的也是性价比非常高的MP3芯片。N9301音乐芯片在地球仪上的应用
N9301音乐芯片在智能地球仪上的应用方案(内容可定制真人语音): 1、中华人民共和国,简称“中国”,首都:北京,陆地面积约960万平方千米;水域面积约470多万平方; 2、美利坚合众国,简称,美国,首都:华盛顿哥伦比亚特区,国土面积约9370000 km²; 3、俄罗斯,又称俄罗斯联邦,首都:莫斯科,国土面积17098200约 km²; ...... 还可以定制英文模式: 1、The people's Republic of China, hereinafter referred to as "China", the capital: Beijing, with a land area of about 9.6 million square kilometers; The water area is about 4.7 million square meters; 2、The United States of America, abbreviated as the United States, capital: Washington, D.C., with a land area of about 9370000 km ²; 3、Russia, also known as the Russian Federation, capital: Moscow, with a land area of 17098200 km ²; ...... 作为教学仪器,加入N9301音乐芯片的智能语音地球仪不仅蕴含海量地理百科知识,对学习地理、历史及了解世界各国政治、风土人情等起到辅助作用,同时还具备交互游戏功能,科学地将地理、历史、政治等知识综合编辑在趣味游戏中,寓教娱乐,融知识、趣味于一体,同时给学习知识增加趣味性。 它不仅体现了电子产品与教育行业的完美融合,也是高新科技与传统产品成功有效结合并赋予它新的意义的一个典型,实现了科技以人为本的理念。 |
|