查看:
25487
回复: 46 |
NXP 74HC165D批量使用发现的问题
|
喝最柔的酒
1
主题
91
回复 |
发表于2017-05-28 15:11:46
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
NXP 74HC165D,使用已达到2k,频繁发现地址码出现问题,开始主要怀疑拨码开关质量问题,确实其中有一些是拨码开关出现问题——拨动变化时其通断状态不变。 但是也有相当比例的问题是出在74HC165D,在确认拨码开关未导通,且上拉电阻未虚焊的情况下,仍然出现165的个别管脚电平在1.7V左右的情况(常温),实际应该为3.3V。更换74HC165D芯片后管脚电平恢复3.3V正常值。由于1.7V左右低于VIH,又高于VIL,因此出现问题的165芯片管脚实际处于一种不确定状态,由此造成设备使用中,每次发生断电重启,其地址都可能会发生不可预料的变化。 已经发现几十片该问题了,所以不是极个别的问题,请JLC工程师确认采购源的问题还是其他。我们非常多设备已经发往全国各客户,很多问题也是在客户处使用中才发现,而且我们已发给客户但尚未投入使用的板子到底还有多少有这个故障是很难评估的,我们深表忧虑,已经有客户对我们产品质量进行投诉。
急!急!急! |
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2017-05-28 22:20:14
|
显示全部楼层
19#
“使用已达到2k”, 这个数量不算多吧,成熟的设计都是KK为单位。
“我们非常多设备已经发往全国各客户,很多问题也是在客户处使用中才发现” --- 基于以上判断,我还是觉得楼主的系统设计因素、不稳定的成分较大。 一个IC没那么容易被加工过程静电损坏的, 就算是加工过程引入的静电问题,多数功能测试就可以体现出来,而不是出货后。 此外,何况163D是接口芯片,芯片设计本身这个芯片相当成熟,市场用量很大的。 以前我就见过类似的问题,输入的高低电平不稳定,同事坚持他的设计没问题,我一看TA软件一点都不严谨。 很多时候,不是测试一下没问题了,就认为系统就是正常的,就可以出货了的。。 要找到问题根源,估计还得拿到实物多观察和对比,全面再仔细检查软硬件设计。。。
|
|