查看:
25488
回复: 46 |
NXP 74HC165D批量使用发现的问题
|
|||
喝最柔的酒
1
主题
91
回复 |
发表于2017-05-28 15:11:46
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
NXP 74HC165D,使用已达到2k,频繁发现地址码出现问题,开始主要怀疑拨码开关质量问题,确实其中有一些是拨码开关出现问题——拨动变化时其通断状态不变。 但是也有相当比例的问题是出在74HC165D,在确认拨码开关未导通,且上拉电阻未虚焊的情况下,仍然出现165的个别管脚电平在1.7V左右的情况(常温),实际应该为3.3V。更换74HC165D芯片后管脚电平恢复3.3V正常值。由于1.7V左右低于VIH,又高于VIL,因此出现问题的165芯片管脚实际处于一种不确定状态,由此造成设备使用中,每次发生断电重启,其地址都可能会发生不可预料的变化。 已经发现几十片该问题了,所以不是极个别的问题,请JLC工程师确认采购源的问题还是其他。我们非常多设备已经发往全国各客户,很多问题也是在客户处使用中才发现,而且我们已发给客户但尚未投入使用的板子到底还有多少有这个故障是很难评估的,我们深表忧虑,已经有客户对我们产品质量进行投诉。
急!急!急! |
|||
喝最柔的酒
1
主题
91
回复 |
发表于2017-05-28 15:53:18
|
显示全部楼层
3#
不懂别哔哔
|
|||
喝最柔的酒
1
主题
91
回复 |
发表于2017-05-28 17:41:44
|
显示全部楼层
9#
全部是SMT贴装的。 不过确实加工的细节不是很了解,没太关注到,感觉拨码开关损坏的可能跟焊接温度有关。 通信时序应该不是问题原因,问题出在并行信号输入脚ABCDEFGH其中某一位,不是固定某一位。出现问题的,其管脚输入电压确实为1.7V左右,实际这些输入管脚因为外部10K上拉电阻,其值应为3.3V,而且更换手动芯片后该脚电压能恢复3.3V正常值,信号采集结果也恢复正常。 没做到防静电可能是根本原因,但是2000多套板子上其他器件(74HC595D串入并出和stm32 stm8s等)没出现损坏或信号异常。 |
|||
喝最柔的酒
1
主题
91
回复 |
发表于2017-05-28 17:49:13
|
显示全部楼层
10#
多谢各位兄弟帮忙分析。 出现问题的是165芯片的并入信号脚ABCDEFG其中某一位,位置不固定。 确认电路没虚焊的情况下,由于每路具有一个10K上拉电阻到3.3V电源,因此8个并入数据位正常为3.3V。 出现异常的板子,确实8位并入数据中有一路为1.7V左右,更换165芯片后该脚恢复位正常3.3V。 |
|||
喝最柔的酒
1
主题
91
回复 |
发表于2017-05-28 17:53:21
|
显示全部楼层
11#
拨码开关导通,电平为0时信号正常。 但是拨码开关断开,输入脚电平变为1.7V左右,实际该脚被10K上拉电阻到3.3V,应该为3.3V才对。并入信号ABCDEFGH中个别位置出现1.7V左右输入信号。 |
|||
喝最柔的酒
1
主题
91
回复 |
发表于2017-05-28 18:00:15
|
显示全部楼层
13#
有些确实拨码开关出了问题,拨动的时候内部簧片貌似不随着滑动。 但是已经发现有30多块板子,断电情况下万用表测试拨码开关通断是正常的(导通时内阻接近0欧姆);上电测量165并行输入电压个别管脚为1.7V左右,更换165芯片后该脚变为3.3V。 应该还是165芯片输入管脚内部电路出了问题,只是不确定是什么原因。 |
|||
喝最柔的酒
1
主题
91
回复 |
发表于2017-05-28 18:07:31
|
显示全部楼层
14#
嗯,我在JLC打样和小批量采购总积分也近9W分了,一直就把这作为最靠谱的采购渠道,即使贵点也觉得很值。 这次这个事情我也有点忧虑,如果真是JLC渠道问题就比较伤心了。 可能主要原因还是加工中静电造成个别管脚内部电路损坏,希望JLC能有工程师提供一些测试验证方案。 |
|||
喝最柔的酒
1
主题
91
回复 |
发表于2017-05-29 03:59:57
|
显示全部楼层
20#
嗯,周三开工了先换小阻值的上拉电阻试试。
|
|||
喝最柔的酒
1
主题
91
回复 |
发表于2017-05-29 04:07:41
|
显示全部楼层
21#
主要是出问题的设备,165芯片出现异常结果的输入管脚,其输入电压在工作状态下只有1.7V左右,其他几个管脚是3.3V。确认器件没有虚焊的情况下,还是认为器件内部接口电路出问题的可能大些。手动更换芯片后,原来1.7V输入管脚能恢复3.3V。 对信号采集的每一步时序的时长增大到10倍,达到几个ms级,验证发现其对采集结果没有影响。 |
|||
喝最柔的酒
1
主题
91
回复 |
发表于2017-05-29 04:20:27
|
显示全部楼层
22#
我们出厂检测不严,我们技术部也确实未要求测试部门对每位地址进行测试,默认出厂时地址设置为1。 对165我们是时刻在进行读取的,大概1s读取一次。 |
|||
喝最柔的酒
1
主题
91
回复 |
发表于2017-05-29 04:52:40
|
显示全部楼层
23#
不算很多,不过我们这款设备的客户比较分散,因此发出去后发现这个问题这也算是个灾难了。 3.3v LDO电源纹波是比较正常的,大概50mV,不会由此对165的判断造成影响。 而且对165是连续进行读取,就算个别周期内发生误判,也不会持续造成影响。我们也验证过增大每步时序的延时,采集结果没有变化。并入串出的片子也用了很多年了,时序等方面低级错误还是不会出的。 主要一点就是:出现问题的并行输入脚呈现1.7V左右的电平,这一点应该跟读取时序没关系吧。 节后开工我来试试电源改为5V,再试试上拉电阻改较小阻值。看看除了更换芯片外,有没其他办法使输入信号电平恢复正常。有结果再上报大家。 |
|||
喝最柔的酒
1
主题
91
回复 |
发表于2018-07-11 05:17:55
|
显示全部楼层
43#
其实没啥疑问,就是芯片问题。我们程序远程升级,停用165与拨码开关,改用软件设定。
|
|||
喝最柔的酒
1
主题
91
回复 |
发表于2018-07-11 05:23:32
|
显示全部楼层
44#
一样的经历,批量出货的设备,莫名的出现某个脚电平拉不起来了,更换芯片就能好。 我们已经不用这个芯片了,怀疑货品或渠道有问题,但没办法证实。 |
|