查看:
936
|
回复:
0
|
初学者请教一个关于画原理图时放置元器件,其基础属性和封装等问题
|
放火的州官
2
主题
4
回复 |
发表于2021-12-12 21:47:02
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
首先得感谢有立创EDA这个优秀的中文版软件,使得像我这种纯电子爱好者也能自己画线路板。我用立创EDA的标准版也画过且成功打样了一块板,虽然元件图形之类很多都是七拼八凑瞎捣鼓的,但最终也算是成功了。 但由于标准版确实是在画线时候卡顿厉害,加上官方也开始主推专业版了,于是也想用专业版来画。专业版确实是规范多了(标准版的图导过去各种报错),这一下子就有很多我这种外行小白绕不过去的问题了,各种搜索也找不到答案,苦恼啊!这几个问题可能都是学电子专业的基础,我这外行却感觉是如隔山,也不知道从哪里学起。特请版主和大虾们指导一下。 如下图,一个蜂鸣器驱动电路,其中电阻“R2”:
1.原本这个图我是画在标准版里的,后来导进了专业版。在专业版里,我修改了电阻的阻值,在图示1“名称”栏里,由10k改为5k。这样的操作是否正确,对后续STM贴片会不会影响?还是说应该删除,重新添加器件?(因为图示3框里仍旧是10K,改不了的)。 2.封装问题:原先标准版里画的是r0805封装,导进专业版后,我在图中又添加了其他电阻(比如下图中的R1,用“放置”——“器件”,去立创EDA里瞎找的一个电阻添加的。这个封装名称有变化,带一串编号数字的,我搜索后的理解是嘉立创的元件库编号,便于管理以及下单购买啥的)。于是我为了“视觉”统一,在封装管理器里,选中所有电阻,统一改成了系统库中归属“LCSC”的“R0805”封装,点击右下角“更新”成功。但我再次选中任意一个电阻的时候,发现封装都变成了"R0805_2"。期间文件做了保存退出重试,反复几次尝试,最后数值增加到“R0805_4”。现在是想改都改不回来了,变成了图示4中,一个“原封装R0805”,一个“封装R0805_4”。这个封装在PCB中展示是没问题的,但我尝试STM下单,发现可贴的元件为0。感觉所有的元件都不对了,STM库里找不到这元件的。也不知道哪里操作不对,应该如何解决? 下图所示的为新添加的R1属性,多了一堆的信息。这里有个不同点就是:名称栏竟然是空的,而在自定义属性下拉后面有个“值”500,正是我所选的元器件的阻值。
这里让我有个疑问,专业版中最基础的元器件添加,规范操作应该是怎样的,如何在“放置”——“器件”中快速找到自己需要的基础库元件(不知为啥,出来都是扩展库的)?官方的教程都还是闭门造车自己做封装啥的,很高级的功能了,既然立创EDA是联网有在线库的,要是能解决我们小白知道怎么选就好了。 恳请大虾帮忙解惑,也希望官方能出个实例“扫盲”教程。 |
|