查看:
6372
|
回复:
7
|
参赛作品《用于雕刻机的多轴混合式步进电机驱动器》
|
arokh
3
主题
63
回复 |
发表于2017-05-30 15:50:19
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
【报名阶段需要填写的内容】 1. 参赛者姓名(必填项):范昂 2. 单位或学校名称(必填项):北京西门子 3. 当前职务或职称(必填项):工程师 4. 参赛作品的名字(必填项):三相混合式步进电机驱动器 5. 简要陈述您的idea和作品(必填项):用于雕刻机的多轴混合式步进电机驱动器。预计做到4.2A每相驱动能力,恒流斩波采用电压模式实现,争取达到128细分的宁静驱动。这个作品的应用能最大程度上利用STM32单片机的外设,发挥其强悍的定时器,ADC,内部运放以及ARM cortex内核的能力。 6. 拟用到的立创商城在售物料(必填项):STM32F103CBT6,LM2596,IRFR1205TRPBF 7. 拟用到的非立创商城物料或其它补充(必填项):凤凰端子 PT1.5-PH5.0 【作品正式发表(报名成功后进入设计阶段)需要填写的内容】 一、作品简介 例如,可以包括但不局限于以下内容: 1.作品的整机外观图片或焊接组装好的PCBA图片; 2.作品的研究背景、目的和功能、市场应用前景; 3.作品在创新性、趣味性、实用性甚至公益性方面,有哪些亮点可体现?
最近在DIY一套雕刻机,完工后感觉两相步进电机实在太吵了,正好又偶然得到了几只3相步进电机,听说非常宁静,想把它们用在雕刻机上。上网查了下现成驱动器有得卖,但是挺贵的,本着DIY和学习的精神还是想试着自己做一下。由于工作上的需要会接触FOC的无刷电机驱动,开了下脑洞,觉得开环模式下应该也能驱动三相步进电机。
本作品实质上可以通用于任何领域,也可以说是一款通用三相步进驱动。
先上图:
二、系统构架图 用流程图或思维导图等形式,描述您的作品的组成构架,即方案图。 实际上总体没有什么新颖之处,完全copy标准三相电机的FOC驱动电路 驱动板架图:
三、硬件部分的描述 1.附上原理图&PCB实物图的图片或者源文件(官方建议大家尽量用源文件上传),如果是图片,请确保图片是清晰可辨的; 原理图如下:
PCB layout截图如下:
2.用文字把该作品的实现原理、系统的工作过程大致讲解一下。 1)MCU部分是标准的STM32F103做小系统,大家都很熟悉就不赘述了。 2)三相逆变桥,这里使用全N沟道MOSFET,栅极驱动使用了两套方案,第一套比较保守,就是经典的IR2104;另一套是三极管搭建的电荷泵 3)电流检测部分,电机的相电流经过检测电阻,在有运放进行调理,将电流信号平移、转化为中点为1.65V的电压以便ADC采集 4)辅助电源,用于单片机和模拟系统供电
四、材料清单(BOM列表) 列出您这个作品所用到的主要器件(关键器件即可),比如单片机&ARM芯片、专用集成芯片(ASIC)、传感器、功能模块等。 如果所列出的芯片是来自我们立创商城上的,最好能写出该器件的商品编号或附上对应购买链接。 见附件 五、软件部分的描述(选填) 如果您的作品涉及到软件,请列出作品对应的软件工作流程图,及关键部分的例程、源码(如果您想开源的话请上传全部源码)。
软件这一点要特别说明一下,整个软件包来自ST官方的 PMSM FOC firmware library 以及 ST MC Workbench 使用这两个套件可以非常轻松的快速生成电机驱动代码并进行调试。当然如果要深度定制,里面有很多东西还是要下功夫的。
由于是步进电机,我把drive parameter里面的几个宏定义改了,手动打开open loop模式并且是能VF控制。
六、作品演示 请上传您的作品的功能演示到腾讯视频,并编辑到本楼(或附上视频链接)。按要求上传视频可获得5分,具体详见活动规则。 腾讯说我的标题太长。。。。555
|
立创小程
【官方工作人员】
7
主题
204
回复 |
发表于2017-08-26 13:55:12
|
显示全部楼层
8#
恭喜楼主获得了第二届立创商城电子制作节入围奖,虽然距离30强还有些小差距,30强&入围奖名单:http://club.szlcsc.com/article/details_8910_1.html
但到明年的第三届电子制作节,带上您更成熟的作品参赛时,也许就能一举夺冠了呢,现在,有众多优秀作品让你参考,投票:http://club.szlcsc.com/article/details_8913_1.html 不断前行
|
|