查看:
101801
回复: 160 |
【客户端】立创EDA专业版客户端正式发布
|
立创EDA罗工
78
主题
4622
回复 |
发表于2021-12-31 22:17:49
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
立创EDA专业版客户端 - 正式版已发布, 支持三种模式:全在线,半离线,全离线模式。 需要尝试的朋友请下载安装。请大家踊跃反馈。 下载地址 https://lceda.cn/page/download 激活文件下载:https://lceda.cn/page/desktop-client-activation 使用说明:https://prodocs.lceda.cn/cn/faq/client/index.html 编辑器使用教程:https://prodocs.lceda.cn/cn/faq/editor/index.html 嘉立创EDA专业版客户端其他CPU平台安装包:注意,需要显卡支持才可以正常使用PCB
技术支持微信:请前往lceda.cn获取二维码,官方群:不再提供QQ群,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
|
yuri
1
主题
2
回复 |
发表于2022-01-25 22:56:15
|
显示全部楼层
82#
希望MAC版可以优化一下,支持国产EDA做得更好.因为用户只用最好的. 1.软件中的缩放,平移可以优化,兼容多指操作.例如,使用两指张开进行缩放,而不是鼠标滚轮.使用2指平移(这个可以,只是跳动大大的,一点都不流畅).使用3指抓取移动,单指点击是选中. 2.每次切换程序到后台再恢复后,工程选项卡里面就编程"登陆",需要点击登陆按钮,弹出网页后它会自动关闭,然后就OK了,每次这样是不是有点问题? 3.打开其他开源项目还是跳转到网页,我觉得应该跳转到本地软件打开,对用户体验有很大优化,尤其是流畅度. 4.对项目的分享进行流程优化,使用户更容易地分享和开源.目前跳转到一个网页的方式,只能说可以实现功能,但真的非常不友好.我稍微比如一下.比如,把现在的页面分成几个页面,每一个需要用户提供的信息少于3个,第一页:名称,功能简介...最后一页才是图片,但不是一次性的,每个页面都会提交,用户不需要一次性写完所有页面的信息,可以碎片化完成,最后可以选择是否提交分享. 而且我认为大部分人的图片视频是保存在手机上的,现在的做发是(1.打开微信PC版2.手机找到图片或者视频3.通过文件传输传到PC4.在项目分享中选择),我写都觉得复杂,用起来会简单吗.如果能够通过手机直接上传将会非常方便,可以参考youku的上传方式. 5.使用中好像没有找到"禁止覆铜"区域,或者叫覆铜挖空,这个功能很常用的. |
|