查看:
8882
|
回复:
12
|
上个星期贴片回来,测量不短路,电阻几百欧姆,实际上电STM32F103为啥短路?
|
|||
niba
38
主题
131
回复 |
发表于2017-05-31 16:50:31
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
才贴片回来的,上电测量,用的是带限流保护的可调电源。 测量条件:电源 3.3V 短路保护电流 300mA 测试了几个板子,一上电,可调电源就短路保护,但是万用表测量没有短路,3.3V和GND之间有300+欧姆,最后割了几个板子,都是只剩下STM32F103VET6 在供电,还是上电限流保护,其他3.3V系统供电一切正常。基本确定是STM32F103VET6的问题,目前还没换芯片测试,不知道是否是SMT贴片中出现的问题? 有碰到这种情况的网友吗? |
|||
niba
38
主题
131
回复 |
发表于2017-05-31 17:26:59
|
显示全部楼层
4#
是的。。明天换一个IC 测试下,直接换 GD32F103系列的,应该没问题吧 手上只有这个了
|
|||
niba
38
主题
131
回复 |
发表于2017-06-01 08:39:11
|
显示全部楼层
6#
万用表测量的 3.3V和GND之间还是有300多欧姆的。。。是加电,电流很大,电源被拉跨了,只是对CPU单独供电而已。
|
|||
niba
38
主题
131
回复 |
发表于2017-06-02 10:07:34
|
显示全部楼层
8#
发现重大错误,,的确是我设计有问题,阴沟里翻船了呀,今天才发现,还好只是样板, 基准电压接线接反了。
|
|||
niba
38
主题
131
回复 |
发表于2017-06-02 11:56:45
|
显示全部楼层
10#
是的。。。。估计换一个人检查,一眼就看出来了。
|
|