查看:
10122
回复: 15 |
参赛作品《基于STM8L的低功耗遥控发射器》
|
我黄土高坡
1
主题
7
回复 |
发表于2017-05-31 23:56:49
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
【报名阶段需要填写的内容】 1. 参赛者姓名(必填项):武静静 2. 单位或学校名称(必填项):长春新产业光电技术有限公司 3. 当前职务或职称(必填项):电子工程师 4. 参赛作品的名字(必填项):基于STM8L的低功耗遥控发射器 5. 简要陈述您的idea和作品(必填项):基于STM8L的低功耗特性,设计出一款由锂电池供电的遥控发射器,该产品二次开发简单,数据传送距离远,传送稳定 6. 拟用到的立创商城在售物料(必填项):STM8L101 NRF24L01 7. 拟用到的非立创商城物料或其它补充(必填项):无 【作品正式发表(报名成功后进入设计阶段)需要填写的内容】 一、作品简介 例如,可以包括但不局限于以下内容: 1.作品的整机外观图片或焊接组装好的PCBA图片; 2.作品的研究背景、目的和功能、市场应用前景; 3.作品在创新性、趣味性、实用性甚至公益性方面,有哪些亮点可体现? 二、系统构架图 用流程图或思维导图等形式,描述您的作品的组成构架,即方案图。 三、硬件部分的描述 1.附上原理图&PCB实物图的图片或者源文件(官方建议大家尽量用源文件上传),如果是图片,请确保图片是清晰可辨的; 2.用文字把该作品的实现原理、系统的工作过程大致讲解一下。 四、材料清单(BOM列表) 列出您这个作品所用到的主要器件(关键器件即可),比如单片机&ARM芯片、专用集成芯片(ASIC)、传感器、功能模块等。 如果所列出的芯片是来自我们立创商城上的,最好能写出该器件的商品编号或附上对应购买链接。 五、软件部分的描述(选填) 如果您的作品涉及到软件,请列出作品对应的软件工作流程图,及关键部分的例程、源码(如果您想开源的话请上传全部源码)。 六、作品演示 请上传您的作品的功能演示到腾讯视频,并编辑到本楼(或附上视频链接)。按要求上传视频可获得5分,具体详见活动规则。 七、总结 例如您在完成该作品过程中的一些体会、碰到的技术问题或调试经验、作品的未来规划,及对我们主办方的建议和意见等。 |
我黄土高坡
1
主题
7
回复 |
发表于2017-07-21 22:16:50
|
显示全部楼层
3#
1、作品简介 本设计方案采用STM8L低功耗MCU作为主控芯片,采用NRF24L01进行无线数据传输,同时设计了按键电路进行交互设计 上图分别是组装成品图和PCB版图 通过设定按键功能,可实现一定简单功能,可用于玩具车的遥控、电动车库的遥控、家用电器的控制 本设计方案旨在为DIY爱好者提供便利,该方案功耗低,灵活性高,便于二次开发 通过增加不同的驱动方式可以实现模块的远程控制 通过增加外置天线可达到1KM的通讯距离 并且控制功能可以由用户自行设定 |
我黄土高坡
1
主题
7
回复 |
发表于2017-08-18 21:03:12
|
显示全部楼层
7#
硬件部分简介: 硬件原理框图如下
硬件原理图如下
PCB版图如下
本设计基于STM8SL101的低功耗特性和NRF24L01无线通信特性进行设计。上电初始化完成之后,MCU自动进入休眠模式,以节省电量。当有按键中断时,中断唤醒MCU,MCU检测到按键功能,调用相应的数据协议启动NRF24L01发送数据。 |
我黄土高坡
1
主题
7
回复 |
发表于2017-08-18 21:05:02
|
显示全部楼层
8#
软件部分简介 软件流程图如下
|
我黄土高坡
1
主题
7
回复 |
发表于2017-08-18 21:17:12
|
显示全部楼层
9#
材料清单:
电池座 CR2450电池座 1个 电池 CR2450纽扣电池 1个 http://www.szlcsc.com/product/details_116660.html 模块 NRF24L01无线模块 1个 http://www.szlcsc.com/product/details_84781.html 单片机 STM8L101F3P6 1个 http://www.szlcsc.com/product/details_30799.html |
我黄土高坡
1
主题
7
回复 |
发表于2017-08-18 21:23:43
|
显示全部楼层
10#
总结: 该方案设计简单,便于初学者学习,调试期间主要克服低功耗工作且中断唤醒稳定,数据发送准确稳定,目前控制功能较少,NRF24L01属于软件协议控制功能,所以可以提供很多种控制功能,并且距离远,速度快 |
我黄土高坡
1
主题
7
回复 |
发表于2017-08-18 22:43:08
|
显示全部楼层
11#
|
|