查看:
1658
|
回复:
4
|
求技术大佬提供一些建议
|
淡若清风
7
主题
4
回复 |
发表于2017-06-01 16:19:41
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
现需要测量一个直流40V以内的电压,但是当前的采集的设备只能采集0-10V,使用什么器件或者模块可以把40V的缩小到10V以内呢?要求精度是1% 同时,还需要一个将交流220V转换到直流10V以内的方案,精度要求同上。 求各位大佬给些意见。
|
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2017-06-01 16:40:51
|
显示全部楼层
2#
个人之见,仅供参考: 1、高精度电阻做分压 + 高精度运放做跟随器。 2、最简单就是买现成的电源模块,如ZLG、金日升等品牌。 如果方案,可以考虑用DK112之类的开关电源芯片 --- 先升压到12V,然后用高精度的LDO和LC电路进行滤波。 |
|