查看:
61355
回复: 49 |
便宜又好用的锂电池平衡放电芯片HY2213-BB3A
|
|||
好大的风
3
主题
64
回复 |
发表于2017-06-01 16:37:18
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
多节锂电池串联使用,在多次充放电后,总会出现一些电压不均衡的情况,比如有些电池电压是4.1V,有些电池的电压是4.15V。 这种不均衡的情况,会造成电压高的电池过冲,电压低的电池没有充满,从而影响整体电池组的寿命和容量。 在一些高级的应用中,比如无人机的电池,会使用专门的平衡充电器对电池进行充电。 对于一些简单应用,使用HY2213-BB3A就足够了。 HY2213-BB3A的原理很简单,它就是监测每节电池的电压,当其超过4.2V后,就开启一个放电回路,以减少此节电池的充电电流。具体放电电流可以通过电阻自定义。 HY2213-BB3A属于超低功耗器件,工作电流3.5微安,休眠电流0.5微安。 具体参数可以查看数据手册Datasheet。 商城购买链接: http://www.szlcsc.com/product/details_114867.html 下面是典型应用电路:
下面是我做的一个4节锂电池串联的测试板:
|
|||
Echo
35
主题
536
回复 |
发表于2017-10-27 13:14:26
|
显示全部楼层
22#
你可以用MM3513 SOT-23-5
ECHO Studio
http://www.uimeter.com
|
|