查看:
61351
回复: 49 |
便宜又好用的锂电池平衡放电芯片HY2213-BB3A
|
|||
好大的风
3
主题
64
回复 |
发表于2017-06-01 16:37:18
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
多节锂电池串联使用,在多次充放电后,总会出现一些电压不均衡的情况,比如有些电池电压是4.1V,有些电池的电压是4.15V。 这种不均衡的情况,会造成电压高的电池过冲,电压低的电池没有充满,从而影响整体电池组的寿命和容量。 在一些高级的应用中,比如无人机的电池,会使用专门的平衡充电器对电池进行充电。 对于一些简单应用,使用HY2213-BB3A就足够了。 HY2213-BB3A的原理很简单,它就是监测每节电池的电压,当其超过4.2V后,就开启一个放电回路,以减少此节电池的充电电流。具体放电电流可以通过电阻自定义。 HY2213-BB3A属于超低功耗器件,工作电流3.5微安,休眠电流0.5微安。 具体参数可以查看数据手册Datasheet。 商城购买链接: http://www.szlcsc.com/product/details_114867.html 下面是典型应用电路:
下面是我做的一个4节锂电池串联的测试板:
|
|||
好大的风
3
主题
64
回复 |
发表于2017-06-02 14:44:12
|
显示全部楼层
2#
我选用的放电电阻是100欧姆,规格是2512,MOS选用的是A2SHB (SI2302) ,这个在商城也有销售,几分钱一个。。 在实际测试中,有一节电池电压比其他低0.05V,在充电完成后,这节电池电压达到了4.19V,仅比其他电池低0.1V,再次放电充电后即可达到均衡。 |
|||
好大的风
3
主题
64
回复 |
发表于2017-06-03 11:24:20
|
显示全部楼层
3#
摘录自Datasheet中的工作原理: This IC continuing monitor the battery voltage connected between VDD and VSS to control charge balance operation. When battery voltage is higher than overcharge detection voltage (VCU), OUT pin output low potential to control P-MOSFET or output high potential to control N-MOSFET. When battery voltage under overcharge release voltage (VCR), OUT pin output high potential to control P-MOSFET or output low potential to turnoff N-MOSFET. |
|||
好大的风
3
主题
64
回复 |
发表于2017-06-05 09:09:53
|
显示全部楼层
6#
我认为并不是这样。 一般锂电池的过冲电压都比4.2V高一些,比如我用的这个锂电池,说明书中写的充电限制电压是4.26V。所以当HY2213开启平衡放电后,电池还是可以有一些电流进行充电的。 当然这个时候充电电流也不能过大,不然也可能会产生过充的情况。当电池组整体充电完毕后(比如4节电池串联总电压达到16.8V),电压高于4.2V的电池,还会继续进行均衡放电的。 一般来说,HY2213只是应对轻微不均衡的情况,然后在充放电过程中自动将其均衡,防止累积造成更大的不均衡。如果我们的电池组中两节电池电压相差高达1V,那么HY2213也是无能为力的。
|
|||
好大的风
3
主题
64
回复 |
发表于2017-06-08 08:44:56
|
显示全部楼层
10#
锂电池充放电部分,要用最稳定可靠的专用方案和元器件,千万不要过分节省成本,否则出了安全问题,得不偿失。 HY2213芯片已经在行业中大量使用。 在淘宝上卖的带均衡的锂电池保护板,大多都是采用的这个方案。 |
|||
好大的风
3
主题
64
回复 |
发表于2017-06-14 09:48:55
|
显示全部楼层
12#
市场上有一些成品锂电池保护板,集成了均衡方案,用的就是这款芯片。
|
|||
好大的风
3
主题
64
回复 |
发表于2017-06-22 21:51:16
|
显示全部楼层
13#
今天又做了一个保护板和平衡板二合一板子,测试4S锂电池充电,当充电总电压达到16.8V时,有两个电池的电压已经超过了4.2V,LED指示灯已经点亮,如下图:
经实际测试,两个点亮LED的电池电压是4.21V,两个没点亮LED的电池电压是4.19V,可见这个芯片的电压控制的还是非常精准的。 这种轻微的不平衡,就交给HY2213吧。 |
|||
好大的风
3
主题
64
回复 |
发表于2017-07-02 09:51:29
|
显示全部楼层
14#
我做的测试板已经持续稳定工作两周,完全达到预期。 |
|||
好大的风
3
主题
64
回复 |
发表于2017-07-03 10:05:22
|
显示全部楼层
16#
赞! |
|||
好大的风
3
主题
64
回复 |
发表于2017-09-23 16:51:14
|
显示全部楼层
20#
已经补货,有需要的同学可以节前下单。
|
|||
好大的风
3
主题
64
回复 |
发表于2017-11-10 13:53:44
|
显示全部楼层
24#
上面楼层有照片。
|
|||
好大的风
3
主题
64
回复 |
发表于2017-11-16 19:30:11
|
显示全部楼层
26#
保护IC我用的是S-8254AAVFT,电压是针对单个电池的,电流是针对整体的,保护关闭也是针对整体的。 保护IC的过冲保护电压一般都比4.2V标准电压高0.05V左右,在这0.05V的范围内,均衡电路就开始发挥作用了。 |
|||
好大的风
3
主题
64
回复 |
发表于2017-11-28 12:05:46
|
显示全部楼层
29#
直接调整Rb电阻的阻值即可调整旁路电流吧。
|
|