查看:
875
|
回复:
1
|
瑞盟MS5614-12Bit/四通道数模转换器,兼容替代TLV5614
|
芒果西米露
46
主题
6
回复 |
发表于2022-07-08 10:47:33
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
MS5614/5614T是一款12bit 四通道输出的电压型 DAC,接口采用四线串口模式,可以兼容TMS320、SPI、QSPI和Microwire串口,兼容替代TLV5614 杭州颂扬恒科技有限公司—瑞盟一级代理商,提供技术支持!
主要特点 12bit 精度 可编程建立时间 3us 或 9us 兼容TMS320,SPI,QSPI,Microwire 接口 内部上电复位 低功耗,5V 时 8mW,3V 时 3.6mW 集成 REF 缓冲器 输出范围是 2 倍的基准电压 软件、硬件 Power down 电源电压:2.7V~5.5V 应用 数字伺服系统控制 数字补偿和增益调节 工业过程控制 机械和移动控制设备 大容量存储设备 资料下载:MS5614.pdf
|
水上漂老张
13
主题
191
回复 |
发表于2022-07-28 11:49:28
|
显示全部楼层
2#
一般单片机都有12位ADC,只是需要写几行代码,成本目前也就8元左右。
长期承接单片机类软硬件开发,QQ: 809668534 邮箱:bx133@126.com 电话/微信:15194925233
|
|