查看:
687
|
回复:
1
|
金航标告诉你日常生活中如何充分利用type-c连接器
|
人走茶凉
57
主题
3
回复 |
发表于2022-07-14 10:10:48
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
如今是电子产品时代,手机是日常生活中不可缺少的物品。现在大部分使用typec连接器,不仅是为了提高充电速度,而且也没有正负极之分。那么除了这两个功能之外,typec连接器就没有其他功能了吗? 接下来,就跟金航标kinghelm小编来看看在日常生活中如何充分利用typec连接器。 1.保持快速投射及其频率。现在的工作大部分都和新闻媒体有关,尤其是公司办公室,对投影仪应该比较熟悉。然后,如果带有 typec 连接器的手机连接到 HDMI 电缆,可以随时拥有投影屏幕。操作方法非常简单。将 typec 连接器端插入电脑,然后将 HUDMI 端口插入投影仪。连接后,将出现一个弹出窗口。 2.外置移动U盘。做生意和学习的人总是随身携带一个便携式 U 盘。关键是它可以存储。然而,移动U盘虽然可以经常随身携带,但电脑却无法随时随地保存。这时候,人们就可以充分发挥typec连接器的优势了。目前笔记本电脑和手机都配备了标准接口,移动U盘也是如此,只需要更小的移动U盘。需要材料时,可以将移动U盘与手机连接。还有一点很重要的是,当手机存储空间不足时,可以连接移动U盘来传输手机中的数据,从而扩大手机运行内存。
3. 连接其他 USB 设备。出门工作忙,忘了带电脑。毕竟现在的手机很智能,一般的文件都可以解决。 如果外面不带电脑,轻松地使用手机。此时,只需插入一个typec连接器,就可以将其连接到其他USB机器和设备上。 金航标小编给大家的讲解先到这里,以上就是今天的全部内容。相信大家对于如何在日常生活中充分利用typec连接器已经有了一定的了解。非常感谢您的耐心阅读。 如果您想了解更多typec相关问题,可以拨打服务热线向我们咨询。金航标“Kinghelm”品牌KH系列产品有北斗GPS天线、射频转接器,电气数据信号连接器、端子、接插件及定制汽车摩托车线束、工业医疗连接器、军用特种天线连接器等三大类。“金航标,连接北斗”,金航标伴随北斗的发展而壮大,从为“两客一危”车厂供北斗GPS双模天线、IPEX端子、射频转接线开始,产品种类发展到WiFi、蓝牙、NB-IoT、LORA、Zigbee、UWB、GSM天线系列,RFID标签、射频转接线、国军标射频连接器、微波段天线、车规级SMA、SMB、FAKRA射频座子、同轴电缆等。
更多关于typec连接器,HDMI ,电子线束,线束,接插件,排针排母,线对线连接器,线对板连接器,连接器生产厂家,方面的技术和业务信息,请致电金航标电子技术员咨询,我们将竭诚为您服务! |
|