查看:
20551
回复: 32 |
参赛作品《基于STM32L系列的USB、BLE双模RGB机械键盘》
|
|||
xavier
2
主题
19
回复 |
发表于2017-06-02 16:39:54
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
【报名阶段需要填写的内容】 1. 参赛者姓名(必填项): 谢添 2. 单位或学校名称(必填项): 个人 3. 当前职务或职称(必填项): 嵌入式工程师 4. 参赛作品的名字(必填项): 《基于STM32L系列的USB、BLE双模RGB机械键盘》 5. 简要陈述您的idea和作品(必填项): 目前的机械键盘多以USB为主,支持蓝牙的较少,且价格较高。本作品为一个支持USB和BLE(低功耗蓝牙),带有RGB灯珠的机械键盘。支持USB和BLE连接,可进行自由切换,使用方便。并且结合RGB灯珠,可带来炫酷的视觉体验。本作品以STM32L053作为主控芯片,NRF51822作为蓝牙芯片,所选芯片皆为低功耗IC。键盘不需要电源开关,在不使用的情况下,系统自动进入低功耗模式,以达到极低的功耗。 6. 拟用到的立创商城在售物料(必填项): STM32L053R8T6、NRF51822、RT9013、74HC595、TP4056、3528RGB LED、二极管、MOS管、电阻电容电感若干等 7. 拟用到的非立创商城物料或其它补充(必填项): cherry红轴、锂电池等 【作品正式发表(报名成功后进入设计阶段)需要填写的内容】
**********************************键盘制作进度更新,见2楼。********************************** 一、作品简介 例如,可以包括但不局限于以下内容: 1.作品的整机外观图片或焊接组装好的PCBA图片; 图1 整机外观图 图2 整机外观图 图3 整机外观图 图4 整机外观图 图5 PCBA 2.作品的研究背景、目的和功能、市场应用前景; 市面上支持蓝牙的机械键盘较少,同类产品多使用经典蓝牙,功耗较高。而无线键盘对功耗要求较敏感。本作品使用低功耗蓝牙(BLE)作为无线数据传输。同时支持蓝牙和USB连接,在无线模式下,借助于BLE的优势,可以实现超长续航。
3.作品在创新性、趣味性、实用性甚至公益性方面,有哪些亮点可体现? 1)使用低功耗蓝牙作为无线传输,配合低功耗的STM32L053系列MCU,带来超长续航。2)键盘采用84按键布局,类似普通笔记本键盘布局。在保证了基本功能按键的同时,使得键盘更加小巧,便于携带。 二、系统构架图 用流程图或思维导图等形式,描述您的作品的组成构架,即方案图。
图6 系统框图 三、硬件部分的描述 1.附上原理图&PCB实物图的图片或者源文件(官方建议大家尽量用源文件上传),如果是图片,请确保图片是清晰可辨的; 原题图:Keyboard_SCH.pdf
图7 PCB设计版图 图8 3D图 图9 3D图
2.用文字把该作品的实现原理、系统的工作过程大致讲解一下。 STM32L053作为主控芯片,负责扫描按键和控制LED灯。当有按键按下时,通过USB接口将键值发送给电脑。同时将键值通过串口发送给蓝牙芯片。蓝牙芯片接收键值,并发送给蓝牙主机。 四、材料清单(BOM列表) 列出您这个作品所用到的主要器件(关键器件即可),比如单片机&ARM芯片、专用集成芯片(ASIC)、传感器、功能模块等。 如果所列出的芯片是来自我们立创商城上的,最好能写出该器件的商品编号或附上对应购买链接。
主要元器件:STM32L053R8T6、NRF51822、RT9013、74HC595、TP4056、3528RGB LED、二极管、MOS管、电阻电容电感若干等。 以上元器件均可在立创商城购买到。 五、软件部分的描述(选填) 如果您的作品涉及到软件,请列出作品对应的软件工作流程图,及关键部分的例程、源码(如果您想开源的话请上传全部源码)。 图10 软件流程图 由于代码还未完善,还会进行第二版硬件的制作,因此这里暂时不上传代码。后续作品完善后,会进行开源。 六、作品演示 请上传您的作品的功能演示到腾讯视频,并编辑到本楼(或附上视频链接)。按要求上传视频可获得5分,具体详见活动规则。 演示视频地址:https://v.qq.com/x/page/g0540dk7y9c.html https://v.qq.com/x/page/q05409p4d9d.html
七、总结 例如您在完成该作品过程中的一些体会、碰到的技术问题或调试经验、作品的未来规划,及对我们主办方的建议和意见等。
遇到的问题:
后续计划:
总结: |
|||
YX扬
0
主题
7
回复 |
发表于2018-01-01 11:20:20
|
显示全部楼层
25#
楼主可以来个邮箱联系吗?我也想做。
|
|