查看:
335
|
回复:
0
|
【智能穿戴开发教程2】开源蓝牙心率防水运动手环-开发环境搭建
|
Jack007x
59
主题
0
回复 |
发表于2022-09-02 16:36:57
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
开源蓝牙心率防水运动手环 ——疯壳·智能穿戴开发系列 开发环境搭建 本节开发环境搭建主要讲解 KEIL、JlinK 驱动、Smart Snippets、USB 转串驱动的安装。。 Keil MDK 是基于 ARM 的微控制器最全面的软件开发解决方案,并且包含了需 要 创 建 、 建 立 和 调 试 嵌 入 式 应 用 的 所 有 组 件 。 大 家 可 以 通 过http://www2.keil.com/mdk5/525 下载目前最新的 MDK v5.25,安装 Keil。当然, 也可以通过我们所提供的资料包安装。 这里以我们资料包中的 MDK5 为例。
(1)运行 mdk511a,点击 Next。
图 1 (2)勾上 I agree to all the terms of the preceding License Agreement,点击 Next。
图 2 (3)选择安装文件夹,点击 Next。
图 3 (4)输入姓名、公司名和邮箱,点击 Next。
图 4 (5)点击 Finish,Keil 5 的安装。
图 5 按照上述步奏完成 Keil 的安装,然后安装 Jlink 驱动。
(1)运行 Setup_JLinkARM_V474b,弹出协议对话框,点击 Yes。
图 6 (2)点击 Next。
图 7 (3)点击 Browse 选择安装文件夹,然后点击 Next。当然,也可以忽略Browse,直接点击 Next。
图 8 (4)把 Install USB Driver for J-Link-OB with CDC 勾上,然后点击 Next。
图 9 (5)继续点击 Next。
图 10 (6)选择电脑中要使用到 Jlink 的开发环境,然后点击 Ok。
图 11 (7)点击 Finish,完成 Jlink 的安装。
图 12 另一个要安装的驱动是 USB 转串。
(1)打开 CP210x_VCP_Win_XP_S2K3_Vista_7,点击 Next。
图 13 (2)继续点击 Next。
图 14 (3)选中 I accept the terms of the license agreement,点击 Next。
图 15 (4)选择安装文件夹,点击 Next。
图 16 (5)点击 Install,开始安装驱动。
图 17 (6)点击 Finish,完成驱动安装。
图 18 最后要安装是下载代码到片外 flash 的软件 Smart Snippets。
(1)打开 SmartSnippets_install_win64,点击 Next。
图 19 (2)选择 I accept the terms of this license agreement,点击 Next。
(3)选择安装路径,点击 Next。
图 20
(4)选择工作区路径,点击 Next。
图21 (5)选择安装包,点击 Next。
图 22
(6)点击 Next,Done。
图 23
图 24
图 25
图 26 完成 SmartSni ets 的安装后,打开软件,建立工程。
(1)打开 SmartSnippets,选择 JTAG,芯片选择 DA14580-01,最后点击 New。
图 27 (2)输入工程名称和工程描述,点击 Save 存储。
图 28 (3)选择前两步所创建的工程 test,点击 Open。
图 29 (4)由于没有接虚拟串口或着 JTAG,会弹出一个框框,点击其中的 Yes。
图 30 (5)我们这里是将代码下载到外部 Flash,点击 flash 图标,并最大化相应位置的面板。
图 31 完成以上的 5 步,我们可以在 Select File to download 处点击 Browse 载入需要下载的 HEX 文件,则下方 Connect、Read 32KB、Burn、Erase 4K Sector 按钮可用。在 Offset in Flash memory(HEX)处输入 0x000000 将会弹出对话框,选择是否可引导。当选择可引导时,特殊的数据头将添加到数据前,并且数据从0x000008 地址开始。在Flash memory siz(e HEX in Bytes)输入Flash 的大小,之后点击Connect,下方提示连接成功,点击 Burn 进行烧录。
文件下载请点击:1_(100%开源)蓝牙心率防水运动手环_开发环境搭建.pdf
|
|