查看:
12667
回复: 12 |
电源芯片MP2494DN输出启动波形异常
|
立创工程周工
15
主题
60
回复 |
发表于2017-06-04 21:42:49
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
之前在社区有看到说是MPS的FAE,现在有一款MPS的DC-DC MP2494DN有些疑问,现来请教一下。
具体如下: 1、输入为可调直流电流电源 5~40V,输出为5V,空载测试 2、测试触发输出波形,看到前200ms有不平滑的杂波,并有小过冲。 3、原理图及波形图如下: 类似以上启动时200ms出现异常是何种原因导致,该如何调整电路。 |
N
1
主题
5
回复 |
发表于2017-06-29 15:20:20
|
显示全部楼层
13#
反馈点接在电感后面输出电容前面是有点不太对,我一般都是接在输出电容后一点点,很近,也不能太靠近负载。虽说这根线越短越好,但有时线路布局没那么好的条件,但是避开高频(数字信号)、大电流回路以及电感这种感性元件是必须要控制的
|
|