查看:
371
|
回复:
0
|
基于乐鑫ESP32-C3的2.4寸串口屏在微波炉上的解决方案
|
启明智显
75
主题
4
回复 |
发表于2022-09-27 09:34:44
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
随着人们生活水平的提高,在微波炉行业,越来越多的用户对微波炉产品的重视程度有所上升,并提出了较多的新需求。用户需求转变为更加注重产品体验,注重实际的效果。满足用户需求,提供个性化定制服务,成为微波炉行业新发展方向。另一方面,面对智能化浪潮的冲击,智能化方向也已经成为企业转型升级的重要要素。随着高学历、高素质、高收入群体成为消费的主力军,他们对饮食品质的要求较高,具有较强的尝试能力,并且热衷于高科技感体验的他们,更能够率先接受微波炉产品的智能化。 然而此前,我国对于微波炉的需求量并不高,微波炉对于一部分中国家庭来说不属于必需品,普及度远低于电饭煲等必须的厨电,其很大一部分原因在于微波炉产品发展初期,市场过快成熟,企业忽略了消费者的产品认知培养过程,使得消费者对微波炉的使用观念仅是食物加热和解冻,功能相对单一,极易被其他多功能产品所替代。因此在产品的迭代升级上,企业应重点以用户需求为导向,在市场逐渐激烈竞争的局面下,不断优化产品与服务。 启明智显带来了2.4寸串口屏应用于微波炉上的解决方案,助力微波炉产品智能化升级,不断满足新时代日益丰富多元的健康饮食消费需求。
解决方案 2.4寸串口屏是启明智显基于ESP32-C3与国产芯高效开发平台8ms设计开发的一款分辨率为320*240的IPS彩屏,支持WIFI、蓝牙,可实现设备联网、远程控制、数据可视化等功能,能够快速助力产品完成联网+彩屏+云端管理的升级应用。 方案优势 支持按键、触屏、语音等多种交互体验,集成WIFI\蓝牙连接及智能语音控制,可快速无缝对接用户小程序或APP,实现一键式蒸、烤、烧、煮。产品的显示可搭配彩色图案,给用户带去全新的视觉体验。 1..提供MQTT\HTTP\TCP\UDP等多种网络协议 2.支持多种底层协议:Wi-Fi、蓝牙、Zigbee、LORA等 3.支持多种硬件接口:TTL、RS485、ADC、CAN、I2C、I2S等 4.支持UI和网络数据以及硬件数据相互联动 5.提供完善的设备端OTA升级功能及云端升级技术支持 6.支持蓝牙和smartconfig和wifi AP模式快速配网 低成本硬件开发 提供标准化开源硬件方案和硬件设计参考,极大降低硬件开发成本。为用户提供的8ms开发工具平台,是已将LVGL、QT等作为可选软件组件集成到了多个MCU SDK软件包中,用户可轻松评估并移植到产品设计中。 高效率面板设计 基于SDK开源工具包,你在8ms平台上通过拖拽生成UI页面,所见即所得,设计即实现。你还可以下载源码到本地进行二次开发。同时硬件外设如温湿度传感等支持与UI产生快速联动,满足数据所见即所得。 开发实现 1.MCU: ESP32-C3 2.屏幕接口:SPI 3.Flash:内置4MB SPI Flash 4.通讯能力:RS232/TTL/USB/WIFI/蓝牙 5.硬件接口:调试接口/SD卡/扬声器接口/LCD接口 6.开发平台:8ms
|
|