查看:
328
|
回复:
0
|
DP108替代CM108高度集成的单芯片USB音频解决方案芯片
|
dnsj518
1
主题
0
回复 |
发表于2022-09-27 13:53:46
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
声卡芯片DP108的基础上,原厂推出优化升级版DP108T 声卡芯片DP108是一款完全替代CM108的高度集成的单芯片USB音频解决方案芯片。方便的USB即插即用的兼容性,用户可以快速创建易用性,高质量和便携式USB音频产品基于高度集成的单芯片解决方案。所有重要的模拟模块嵌入DP108,包括双DAC和耳机放大器,ADC和麦克风助力器,锁相环,调节器,和USB收发器。许多功能与跳线或外部EEPROM编程。此外,音频调节,可通过特定的容易控制的HID兼容的音量控制引脚。有关增加价值的应用,外部****或音频DSP可以通过连接到DP108 I2S的脚作进一步处理。3个GPIO引脚可与客户附加价值的应用软件访问的增值应用。 DP108具有非常低的系统应用成本,其价格方面相对CM108优惠很多,并且在设计方面,可提供裸片及封装片两种选择,大大节省了生产费用。性能方面,其DP108的升级版DP108AB/C 是否关掉混音,用户也可根据实际情况来考量运用。 DP108T是一种高集成度的USB/YTPE-C音频芯片。嵌入了所有必要的模拟模块,包括双DAC 和音频驱动、麦克风增益器 、PLL、稳压器和 USB 收发器。此外,音频音量可以很容易地通过专门的 HID 兼容音量控制引脚来调节。 两者都是免驱的,不同的是: 1、DP108T 不需要使用晶振(内部集成); 2、 DP108T 没有eeprom的外接接口,意味着PID和VID无法修改。使用C-MEDIA的软件,极有可能无法使用。解决的办法:破解C-MEDIA软件。 在初始化中植入PID和VID就可以了; 3、DP108T改用SSOP24封装,贴片相对比较简单;DP108T与DP108封装不同,但在实际产品PCB设计中,两者可替换,产品尺寸大小不变,且DP108T贴片更具成本优势。 USB,无线射频,WIFI,蓝牙,2.4G,LORa,MESH组网,物联网:13631676419 QQ: 2355239043
|
|