查看:
1122
|
回复:
6
|
专业版对屏幕150%缩放不理想
|
|||
xzy焱
7
主题
5
回复 |
发表于2022-10-01 15:54:06
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
专业版版本 : V1.8.28.355930 我是用笔记本,屏幕分辨率为2560X1440,15.6寸,缩放150% 在主页打开新建器件时底部(确认//取消)按钮只能显示一半 在原理图面页选中零件,更新工程库面页(确认//取消)按钮都看不到了,屏幕缩放调整为125%时正常 眼睛不好,150%以下真难受 我认为是子页面没有跟随屏幕缩放造成的 |
|||
飞天野猪
3
主题
65
回复 |
发表于2022-10-01 21:06:37
|
显示全部楼层
2#
你的系统不会是win10吧
|
|||
飞天野猪
3
主题
65
回复 |
发表于2022-10-11 21:19:29
|
显示全部楼层
7#
升级到windows11吧。缩放比例用100%,然后单独把字体调大到一个合适的比例。 我记得以前windows是可以单独调节分辨率和字体的,甚至可以给系统换字体。不知道什么时候,这个功能被取消了。反正我用的win10就是只能调节整体的缩放,而且缩放出来的字体极其难看。 win11算是把老功能又找回来了,而且win11的字体几乎可以任意比例缩放,即使最差的效果,也比win10的好。 …………当然,我的体验仅限于我的笔记本的屏幕。我也见过其他笔记本,win10的整体缩放虽然很渣渣,但字也不是很难看(虽然和win11没得比) |
|