查看:
1433
|
回复:
5
|
过EMC检测 大功率恒流 车灯方案
|
LEDIC
71
主题
38
回复 |
发表于2022-11-24 16:50:39
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
产品描述 AP3266 是高效率、外围简单、内 置功率管的同步降压恒流芯片,适用于 4-40V输入的降压LED恒流驱动芯片。 输出功率可达 40W,电流 3.6A。 AP3266 可通过调节 OVP 端口的 分压电阻,设定输出过压保护,防止空 载上电瞬间烧坏芯片。 AP3266 工作频率固定在 130KHZ,具有很好对其他设备的 EMI 干扰特性。 AP3266 有过温保护,输出短路 保护,输入欠压保护和过压保护等 产品特点 宽输入电压范围:4V~40V 可设定电流范围:10mA~3600mA 固定工作频率:130KHZ 对其他设备的 EMI 抗干扰 电流精度±5% 效率可高达 93%以上 输出短路保护,输入欠压保护和过压 保护,过温保护 SOP8 封装 应用领域 电动车,摩托车灯照明 汽车灯照明 手电筒 设计生产LED驱动芯片集成电路车灯恒流IC,电源IC,电子IC,驱动IC,MOS管和降压IC,升压IC产品,可以专业开发设计、提供技术支持、免费提供样品、免费DEMO板测试,走过路过不要错过
|
SWZBL
14
主题
7
回复 |
发表于2022-12-06 09:32:49
|
显示全部楼层
2#
这款效率高,过EMC容易
|
|