查看:
194
|
回复:
0
|
输入电压4-30V 电流3A 有过温 负载保护 同步整流降压驱动
|
SWZBL
14
主题
7
回复 |
发表于2022-12-15 10:07:47
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
AP3465 是一款支持宽电压输入的同步降压 电源管理芯片,输入电压 4-30V 范围内可实现 3A 的连续电流输出。通过调节 FB 端口的分压电阻, 设定输出 1.8V 到 28V 的稳定电压。AP3465 具 有优秀的恒压/恒流(CC/CV)特性。AP3465 采用电 流模式的环路控制原理,实现了快速的动态响应。 AP3465 工作开关频率为 130kHz,具有良好的 EMI 特性。 AP3465 内置线电压补偿,可通过调节 FB 端 口的分压电阻阻值来实现。AP3465 不仅可实现芯 片降压电源管理方案,还可以与 QC2.0/ QC3.0 识 别芯 片 构 成快 速 充电 电 源 管理 方 案。 另外 AP3465 包含多重保护功能:过温保护,输出短路 保护和输入欠压/过压保护等。 ◆ 输出电流:3A ◆ 开关频率:130kHz ◆ 宽输入电压范围:4V-30V ◆ 宽输出电压范围:1.8V-28V ◆ 恒压精度:±5% ◆ 恒流精度:±5% ◆ 无需外部补偿 ◆ 效率可高达 92%以上 ◆ 输入欠压/过压、输出短路和过热保护 ◆ SOP8 封装 ◆ 车载充电器、适配器 ◆ 追踪器、恒压源 ◆ 分布式供电系统 |
|