查看:
350
|
回复:
0
|
上市企业招聘嵌入式、UI、前端、JAVA后台、机械、算法、硬件、测试、运维等多个岗位,薪资...
|
staticw
1
主题
0
回复 |
发表于2023-02-04 08:49:31
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
走过路过不要错过,一大波优秀岗位等你来询。 本公司上市企业,行业龙头。 因公司业务发展,现在大力招聘嵌入式中级、高级人才。薪资优厚,待遇从优。办公地可选:深圳、南阳、郑州。 除以下岗位,本公司还招聘UI、前端、JAVA后台、机械、算法、硬件、测试、运维等岗位,有意者也可投递简历。 有意请将简历发送至邮箱 staticw@163.com。 备注:姓名,联系方式,办公地点,应聘岗位等信息。 欢迎大家投递简历。 嵌入式工程师(ARM/MCU) 岗位名称:嵌入式开发工程师(MCU方向) 薪资待遇:20k-35k 岗位职责: 1、负责嵌入式产品核心程序设计设计、开发、测试维护、优化等工作,并对设计质量负责; 2、根据公司需求,配合硬件工程师对物联网信息采集、智能交互、智能终端等产品的软件设计、代码实现、单元测试、系统集成测试; 3、负责智能化相关项目(包括信息采集传感器、终端设备、网络及软件应用等)的技术引进、对外合作或者自主研发; 4、负责对公司产品进行技术研究、技术评估,撰写软件需求定义和系统设计方案以及相关的开发技术文档。 任职要求: 1、本科上学历,电气、机电一体化、电子、计算机、通讯、自动化等相关专业,3年以上工作经验; 2、精通ARM、STM32系列等嵌入式开发,熟悉常用接口硬件设计与驱动调试,包括SPI,I2C、PCIe、USB、UART等常见总线协议硬件原理设计、调试手段、驱动开发,能够对系统与设备问题进行分析定位; 3、熟练掌握自动化设备控制流程、深入了解硬件接口,精通硬件通信协议,有使用LORA、WIFI等通信方式开发经验者优先; 4、能够熟练使用嵌入式实时操作系统,例如freertos,rtthread等,实现快速开发; 5、能够熟练使用现场总线类协议,例如modbus_TCP,modbus_RTU等;能够熟练使用常用网络应用层协议,例如http、https、mqtt等;并且能够熟练使用通讯类相关工具进行调试; 6、具有一定的硬件知识,能读懂电路图、分析识别简单的电路问题; 7、具有认真的工作态度,积极上进,善于学习,责任心强,具有较好的沟通能力和团队合作精神。 8、能适应本地与异地出差需求。 嵌入式工程师(Linux)薪酬待遇:25k-50k 岗位职责: 1、负责ARM & linux系统下软件开发工作,配合硬件工程师及测试工程师进行调试,具有较强的系统环境与代码分析排错能力; 2、负责智能终端设备嵌入式产品的程序开发、操作系统移植、优化以及线上问题处理; 3、负责嵌入式产品核心程序设计、开发、测试、维护、优化等,确保系统稳定可靠性; 4、负责深度学习算法移植,在终端设备实现边缘计算; 5、负责终端设备的原始视频流采集、图像算法测试及预处理; 任职要求: 1、计算机、电气工程、自动化、控制相关专业拥有独立完成中大型规模的项目经验,有嵌入式、自动化开发相关项目经验; 2、精通C/C++语言,精通ARM+linux程序开发; 3、熟悉面向对象编程思想,熟练掌握常用的设计模式; 4、掌握SPI、串口、IIC等串行总线,精通MQTT、Modbus、Kafka等物联网通信协议; 5、掌握不同终端设备下的算法移植,利用嵌入式加速处理器实现深度算法检测; 6、掌握终端设备采集原始视频流,并能利用c/c++独立编写常规图像处理算法。 7、有程序架构经验,和大中型规模化产品落地经验优先。 嵌入式工程师(VCU) 岗位名称:嵌入式开发工程师(VCU方向) 薪资待遇:20K-30K 岗位职责: 1、参与VCU/整车控制器软件集成、架构设计、优化及相关问题分析解决; 2、负责基于功能需求下的相关控制策略开发设计工作; 3、参与整车相关外围设备开发设计工作; 4、负责模块MIL及HIL测试,测试用例及测试报告编写; 5、参与整车控制器的ECU协议对接及匹配联调、测试等工作; 6、负责整车控制系统相关调试、测试、维护等工作,保证系统稳定可靠性; 7、参与整车控制系统开发规范等相关标准化技术文档编制; 任职要求: 1、车辆工程,计算机,电子信息工程,电气等相关专业,2年以上VCU设计或控制相关开发经验; 2、熟悉新能源汽车结构以及整车工作原理,熟悉VCU/整车控制器开发流程; 3、熟练使用MATLAB/SIMULINK,能够根据需求进行建模、测试; 4、熟悉整车核心模块控制策略:上下电系统、动力系统、制动系统、故障诊断等关键模块控制策略; 5、熟悉线控底盘测试流程,能够进行相关测试台架搭建; 6、能够使用CANoe、CANape、INCA等工具进行整车问题分析,排查,解决; 7、有整车主机厂工作经验者优先; 8、有VCU底层开发相关经验者优先; 9、具有认真的工作态度,善于学习,责任心强,具有较好的沟通能力和团队合作能力; 嵌入式工程师(物联网) 岗位名称:嵌入式开发工程师(物联网) 薪资待遇:20k-40k 岗位职责: 1、负责物联网产品开发及现有产品的持续迭代工作; 2、负责实现物联网产品与云平台的连接通讯,相关协议制定; 3、负责系统的技术架构设计、核心模块的代码编写、功能测试; 4、负责重点项目的具体开发和统筹工作,全面把控产品研发质量、进度和成本; 5、负责撰写软件需求、系统设计方案及项目开发过程相关文档。 任职要求: 1、本科及以上学历,电子、通信、计算机、自动控制等相关专业; 2、具有3年以上物联网项目开发经验,有通信网络协议、物联网相关项目设计经验优先; 3、熟练掌握C/C++语言编程,熟练使用keil、IAR、git版本管理工具等; 4、能看懂电路原理图,熟悉常用通信协议及硬件接口,如UART、I2C、CAN、I2S、SDIO、SPI、以太网等; 5、掌握至少一种操作系统(FreeRTOS、RT-Thread等) ; 6、熟悉无线传感网络、工业以太网、现场总线等通讯技术,了解Lora、蓝牙、RFID、ZigBee、Wi-Fi、4G等技术以及主流传感器应用方案; 7、熟悉IOT及云相关通信协议(MQTT、CoAP、https、protobuf、modbus、Josn等); 8、具有较强的问题处理能力,能迅速的分析产品测试及应用过程中存在的问题,能接受短期异地出差。 高级嵌入式工程师 岗位名称:高级嵌入式开发工程师 薪资待遇:30k-50k 岗位职责: 1、根据嵌入式软件系统的需求,能够完成嵌入式软件系统架构设计; 2、设计嵌入式软件系统的功能调试、集成测试工作,编写相关的测试方案及用例; 3、负责嵌入式软件系统方案的评审、把控;确保研发准确率和有效性; 4、负责对研发过程中遇到的相关技术问题进行攻关; 5、团队建设:持续输出,并带动团队技术和氛围,提高凝聚力和技术先进性。 6、技术预研,风险管理。探索评估新技术、新产品风险。充分评估可行性,积极提出各种潜在风险。 任职要求: 1、有5年以上嵌入式软件开发经验,熟悉智能产品开发流程。至少精通一款32位MCU。 2、熟悉实时操作系统RTOS原理,具备系统底层优化能力; 3、熟悉各类开源库或组件,对嵌入式软件有较深的理解,能依据项目需求快速完成技术方案设计。 4、熟悉C语言和设计模式,有良好的编码习惯和风格,能够写出简洁、高效、稳定的代码框架;能够根据应用场景对功能进行抽象、架构、实现; 5、熟悉TCP/IP、HTTP、MQTT等物联网通信协议,并有实际产品经验,基于全局设计规范的通信接口。 6、熟悉各类无线通讯原理,并且能够对对底层进行性能优化。 加分项: 1、熟悉测试调试工具,例如动静态内存检测,单元/集成测试、自动化测试工具等优先; 2、有带团队经验,带领过中大型项目研发,并且大规模应用于市场。 3、建设过20人以上团队的嵌入式研发流程体系。 4、有较强的分析和解决问题的能力,能承受一定强度的工作压力,认真负责、有良好的团队协作精神。 |
|