查看:
554
|
回复:
2
|
护眼台灯无频闪调光方案 真无频闪IC
|
诚智星电子
16
主题
0
回复 |
发表于2023-02-20 14:43:33
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
随着生活品质的提升,加上近几年来手机摄像头技术的提升和直播的带动,人们对灯光的要求是越来越高,要求灯光细腻平滑,显色性好,无频闪等等的需求越来越高。而其中要求最高的场景之一要属护眼台灯了,除了要求无蓝光,高显指,亮度色温调节等等之外,其中最重要的护眼功能,当属无频闪了。而要做到真正意义上的无频闪,LED驱动芯片当属最重要的一环了。 针对无频闪的需求,深圳智芯半导体推出PWM调光信号内部转模拟调光系列,包括降压恒流和升压恒流,调光比100:1,输出非斩波式输出,电流连续,真无频闪。另外LD端口也支持模拟调光,模拟调光范围0.2~2.5V。LD端口接电容到地,还可以调整软启动时间。 特性 降压恒流Hi7301特性 升压恒流Hi6001特性 支持100:1调光比 工作电压范围6.5-75V 支持软启动 转换效率>95% 负载调整率<±0.5% 低待机功耗 真正无频闪调光 支持最大输出电流设置 支持调光频率超过32K 支持开关频率设置 支持PWM转模拟/模拟调光 内置80V LDO供电 恒流精度≤±3% 支持过温降电流 支持100:1调光比 工作电压范围5-40V 启动电压2.7V 支持软启动 转换效率>95% 超低待机功耗<2uA 真正无频闪调光 支持调光频率超过32K 支持开关频率设置 支持PWM\模拟信号调光 内置40VLDO供电 恒流精度≤±3% 支持过温降电流 支持输出过压保护 原理图 降压恒流Hi7301原理图
升压恒流Hi6001原理图
电流输出曲线 降压恒流Hi7301调光曲线
升压恒流Hi6001调光曲线
常用器件选型
方案特点 转换效率高,可灵活应对不同方案和功率 在应用上,外围简单,线性度好 可以实现宽输入电压,轻松应对不同电压范围的供电 PWM信号支持1K以上均可,MCU的选型更灵活,也可支持模拟调光 芯片的工作频率可根据电阻调节,电感选择更灵活 支持过温降电流和输出过压保护 备注 此系列除了在台灯上表现优异之外,目前此系列也已在电视背光,投影仪,影视灯,摄影补光灯等高低端场合有亮眼表现 |
请等一下
1
主题
2
回复 |
3#
您好,刚好有台灯开发需求,可以回复下联系方式吗?
|
|