查看:
399
|
回复:
2
|
SDC9150SPTR-E1两个输出一直是一样的电压,这是为什么呢?
|
ZG2019
1
主题
1
回复 |
发表于2023-02-28 21:29:32
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
不知到为什么使用SDC9150SPTR-E1芯片时,IN1=1,IN2=0时OUT1和OUT2都有电压,电压约等于VBB的,IN1=0,IN2=0时,两个OUT都约为VREF,这是为什么?
|
笨鸟慢飞
0
主题
3
回复 |
发表于2023-03-02 21:11:01
|
显示全部楼层
2#
看下数据手册,我看到vbb最小8V,最大40V
|
笨鸟慢飞
0
主题
3
回复 |
发表于2023-03-02 21:15:20
|
显示全部楼层
3#
然后你的IN那里需要限流电阻跟下拉电阻吧
|
|