查看:
549
|
回复:
5
|
C609810 BAS70-04 肖特基二极管的数据是否正确?
|
风入松工作室
3
主题
11
回复 |
发表于2023-03-01 20:49:14
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
2022-07-24 订单(编号: SO2207242826)购买肖特基二极管 (70V 100mA 1V@15mA BAS70-04)(编号为:C609810)制作电路板,使用完全正常。 2023-02-16 又下一单(编号: SO23021611994)C609810 共50只,使用了部分以后,检测发现电路功能异常,各种方法查找原因,原来是第二次购买的肖特基二极管导致的, 于是进行测量,发现第二次购买的二极管和手册数据严重不符,请问第二次发货型号有没有错? 该肖特基二极管BAS70-04 一个二极管在1.2ma的正向电流下,压降为0.622V,不符合肖特基二极管的特征,与数据手册严重不符。或者说我对数据手册的理解不正确?
下边是该肖特基二极管的数据截图
|
江JIANG松
0
主题
1
回复 |
发表于2023-03-15 13:35:32
|
显示全部楼层
5#
直接把这厂家公开并拉黑 10MA 小于1V算是肖特基二极管? 应该小天0.5V才算是
|
|