查看:
9629
|
回复:
26
|
《多功能低码率无线语音文字聊天掌中宝》
|
|||
生日的蛋糕
8
主题
337
回复 |
发表于2017-06-06 15:02:07
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
一、作品简介 例如,可以包括但不局限于以下内容: 1.作品的整机外观图片或焊接组装好的PCBA图片; 2.作品的研究背景、目的和功能、市场应用前景; 应用广泛 3.作品在创新性、趣味性、实用性甚至公益性方面,有哪些亮点可体现? 1)使用7.4V锂离子电池供电;
2)使用分立射频管制作,发射功率7W; 3)LNA增益>20dB,噪声系数<0.7; 4)频率范围390~525MHz,谐波抑制>60dB; 5)使用codec2编码,最低传输码率700bps; 6)空旷距离>20千米,城市道路距离约4千米。 二、系统构架图 用流程图或思维导图等形式,描述您的作品的组成构架,即方案图。
三、硬件部分的描述 1.附上原理图&PCB实物图的图片或者源文件(官方建议大家尽量用源文件上传),如果是图片,请确保图片是清晰可辨的;
2.用文字把该作品的实现原理、系统的工作过程大致讲解一下。 四、材料清单(BOM列表) 列出您这个作品所用到的主要器件(关键器件即可),比如单片机&ARM芯片、专用集成芯片(ASIC)、传感器、功能模块等。 如果所列出的芯片是来自我们立创商城上的,最好能写出该器件的商品编号或附上对应购买链接。 五、软件部分的描述(选填) 如果您的作品涉及到软件,请列出作品对应的软件工作流程图,及关键部分的例程、源码(如果您想开源的话请上传全部源码)。 安装windows版的Eclipse 4.6.3,GNU ARM Eclipse Plug-in插件,ST-link插件,OPENOCD-0.10.0 插件,新建工程,将源码剪裁并进行相关设置,build生成hex文件和elc文件,分别用于下载和debug。 六、作品演示 配上2.4寸触摸屏和框架后的外观效果类似如下图所示 请上传您的作品的功能演示到腾讯视频,并编辑到本楼(或附上视频链接)。按要求上传视频可获得5分,具体详见活动规则。 七、总结 例如您在完成该作品过程中的一些体会、碰到的技术问题或调试经验、作品的未来规划,及对我们主办方的建议和意见等。 |
|||
生日的蛋糕
8
主题
337
回复 |
发表于2017-06-06 15:20:28
|
显示全部楼层
3#
你看了就可以了,不要讲出来啊
|
|||
生日的蛋糕
8
主题
337
回复 |
发表于2017-07-06 21:10:58
|
显示全部楼层
5#
使用Eclipse+GNU插件编译通过,但是jlink仿真还不会用,话说没人关注
|
|||
生日的蛋糕
8
主题
337
回复 |
发表于2017-07-07 00:33:48
|
显示全部楼层
7#
然而我一直止步在源代码
|
|||
生日的蛋糕
8
主题
337
回复 |
发表于2017-07-07 09:34:13
|
显示全部楼层
10#
挺好的吖
|
|||
生日的蛋糕
8
主题
337
回复 |
发表于2017-07-19 15:03:33
|
显示全部楼层
13#
电路还没有,我只是给个效果图看有多少人感兴趣。看来感兴趣的很少
|
|||
生日的蛋糕
8
主题
337
回复 |
发表于2017-08-15 14:14:09
|
显示全部楼层
15#
700bps啊,要考试没时间做了,10月份再来搞。管理员别给我删帖啊!!!
|
|||
生日的蛋糕
8
主题
337
回复 |
发表于2018-02-15 09:59:19
|
显示全部楼层
17#
其实我早已经把主程序调好了,声音质量很好,有感兴趣的吗,有感兴趣的我就开始做哈,没感兴趣的我就不着急做哈。PS:最近用雷神的代码做了一个摄像头拍摄压缩成720P H.265的软件,码率在500Kbps左右,可以用来视频传输,还有个载波聚合和波束形成的计划~~
|
|||
生日的蛋糕
8
主题
337
回复 |
发表于2018-03-22 17:16:29
|
显示全部楼层
19#
看你怎么用了,我目前只有板子
|
|||
生日的蛋糕
8
主题
337
回复 |
发表于2018-08-22 15:54:49
|
显示全部楼层
22#
是啊,现在有新板子了,改进了很多
|
|||
生日的蛋糕
8
主题
337
回复 |
发表于2018-08-22 15:58:13
|
显示全部楼层
23#
我移到了IAR里了,那时候不懂走了弯路,其实一点都不难
|
|||
生日的蛋糕
8
主题
337
回复 |
发表于2018-09-08 16:00:21
|
显示全部楼层
25#
城市距离有600~1200米,输出2W,后面还可以再改进点,1500米应该没问题 |
|