查看:
202
|
回复:
0
|
AP5191是一款PWM工作模式,高效率
|
供应元器件IC
13
主题
32
回复 |
发表于2023-03-11 09:35:59
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
AP5191是一款PWM工作模式,高效率、外围简 单、内置功率MOS管,适用于4.5-150V输入的高 精度降压LED恒流驱动芯片。输出最大功率150W, 最大电流6A。
AP5191可实现线性调光和PWM调光,线性调 光脚有效电压范围0.55-2.6V. AP5191 工作频率可以通过RT 外部电阻编程 来设定,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备 的 EMI 干扰。另外采用峰值电流采样模式,可以 提高宽输入电压情况下的电流精度。 AP5191还有过温调节电流的功能。当芯片内部 的温度达到135℃左右时,会自动调低输出电流。 ◆ 宽输入电压范围:4.5~150V ◆ 固定关断时间控制 ◆ 可设定电流范围:10mA~6000mA ◆ 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰 ◆ 输出短路保护 ◆ 过温保护 ◆ 调光功能:线性调光 ◆ SOP8 封装 应用领域 ◆ 电动车,摩托车灯照明 ◆ 汽车灯照明 ◆ LED驱动电源 PCB 布线参考 1、大电流路径走线要粗,铺铜走线最佳。 2、大电路回路面积以最短、最宽路径完成最佳。 3、开关切换连接点:电感 L、SW PIN 与续流肖 特基二极管,走线要短与粗,铺铜走线最佳,但同 时需要适当面积作为电感、IC 与二极管散热。 4、Vin 端的输入电容要靠近输入端和 CS 电阻 地,以达到稳压和滤波功效 5、采样电阻 Rcs 靠近 CS /GND PIN,特别是靠 近 GND 脚 6、VDD 电容需靠近 VDD PIN,且 1UF 以上容 量,特别是调光时,供电电容要靠近 VDD 脚 注意: 1 如果输入电压 12-80V 范围时,C1 必须使用铝 电解电容,不能使用瓷片电容。 2 PWM 脚和 DIM 默认低电平,但只做直亮不调 光时,需接到 VDD 脚 |
|