查看:
50109
回复: 45 |
AMS1117-3.3 有问题吗?
|
艾希联
2
主题
14
回复 |
发表于2017-06-07 10:36:46
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
使用AMS1117-3.3和SPX1117M3-L-3-3对比,输入电压DC5.0V,负载10mA。 先看SPX1117M3-L-3-3的纹波
纹波很小。直接换一个AMS1117-3.3看看,
耳朵能听到有啸叫声,纹波还这么大。 然后又买了一次30个AMS1117-3.3,测试一样的效果。
求解,那里出了问题... 专注物联网
|
tom6bj
33
主题
273
回复 |
发表于2017-07-28 08:57:14
|
显示全部楼层
22#
输入5V,负载10mA的话,首选XC6206-3.3啊。立创可以焊。 要是对噪声什么的要求高,推荐个狠的,ADP151-3.3。 |
|