查看:
50615
回复: 45 |
AMS1117-3.3 有问题吗?
|
艾希联
2
主题
14
回复 |
发表于2017-06-07 10:36:46
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
使用AMS1117-3.3和SPX1117M3-L-3-3对比,输入电压DC5.0V,负载10mA。 先看SPX1117M3-L-3-3的纹波
纹波很小。直接换一个AMS1117-3.3看看,
耳朵能听到有啸叫声,纹波还这么大。 然后又买了一次30个AMS1117-3.3,测试一样的效果。
求解,那里出了问题... 专注物联网
|
xx
2
主题
41
回复 |
发表于2017-07-28 11:31:50
|
显示全部楼层
24#
输入用47UF 输出用220UF??? 这个设计容量至少反了!! 输入电源是什么,DC-DC升压? 先用稳压源替换下输入电源测试下就知道哪出问题了! |
|