查看:
69934
回复: 105 |
智能OLED 数显便携式焊台(新时代工具)
本帖主对外承接开发,
联系作者
|
DIY小跃
3
主题
136
回复 |
该帖子为嘉立创认证过的开发案例,案例是对作者实际开发产品的介绍,您可以通过这些案例去找到和自己产品相关的一些方案或解决途径。
查看更多案例 >>
发表于2016-10-24 08:46:05
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
立创君11月7日晚21点插楼提示:该作品已荣获首届立创商城电子制作节二等奖,点我查看6强完整名单。 立创君11月3日晚21点插楼提示:该作品已进入首届立创商城电子制作节15强,点我投票参与公投,选出最终6强!
智能OLED 数显便携式焊台 一、作品简介 前言:本人也是一位电子爱好者,经常在家做一些趣味作品,有时候也需要调试公司成品,所以经常需要焊接调试测试等等,这下问题就来了,家里工作台小好多设备没法放,有时候需要出门售后焊接工具也是相当不方便携带,有时焊接一个多层板家里的936还没法焊接常常需要开400度或者更高的温度才行,936实在是不给力上网找合适工具也发现稍微好点的现在都是400以上 甚至上千,性能还不一定好,非常苦闷纠结,我相信大多数爱好者都有遇到吧。工欲善其事必先利其器于是有了这款OLED便携式焊台的设计。
目的:1、解决现有焊台体积大不便于携带问题
2、解决现有焊台温控不准调节不方便问题 3、解决现有焊台升温速度和回温能力
4、解决现有焊台单一供电方式,即宽范围输入(便于携带、多样化) 5、解决现有焊台长时间未使用出现干烧问题、延长使用寿命、节能 预计实现参数: 1、外观尺寸:使用88*38*120型材铝合金外壳(原有936焊台体积的一半大小) 2、供电范围:交流AC90-AC260V(全球通用);直流DC12-DC28V(超宽范围移动外出焊接维修必备) 3、温控精度:未校准情况控制在±10℃以内;校准都控制在±2℃以内 4、输出效能:额定功率72W,焊接时最大输出80%以上(即焊大焊点能力) 设计效果图:
二、作品亮点 1、创新: A、首度采用OLED全中文显示,显示直观、大方、易懂、全面(目前市场焊台均为数码管或者断码屏显示信息不全) B、首度采用编码开关作为调节设置输入设备,(具有传统电位器调温的便捷简易,也具备高端焊台按键操作的多功能设置体验) C、采用强大STM32单片机做PID温控,比传统温控具备更高的温控精度和性能,室温升温到300度仅需5-7秒,传统焊台需要12-20秒(未校准前控制在±10℃以内,校准后控制在±3℃以内) D、具备冷端补偿,提供更高的控制精度,极大的减小了温飘带来的影响(目前国内500元以下的焊台基本没有,国际大品牌如西班牙JBC、德国威乐、日本白光等千元机均有冷端补偿) 2、参数: A、三围:88*38*120mm B、电源:AC90-AC260或者DC12-DC28 C、功率:72W D、范围:200-480度可调 E、显示:OLED中文显示,支持简体中文、英文双语 F、其他:具备自动休眠、待机、亮度设置、时间日期显示、电压显示、低压保护功能、手柄检测功能 G、手柄:白光912手柄 H、发热芯:白光T12发热芯 三、系统构架图
四、原理图 1、主控
2、电源
3、工作原理描述 整个图纸都是比较简单的,在此粗略讲解一下即可,整个系统由电源、STM32主控、EC11编码器设置、EEPROM信息存储、OLED显示、蜂鸣器提示电路、电压检测、时钟电路、功率驱动电路以及温度采集放大电路等几部分组成。首先采集热电偶输出电压进行整形放大提供给单片机AD,然后对照让热电偶分度值进行计算当前温度并显示。然后对设置温度和当前检测温度进行对比输出PWM控制功率电路给发热芯加热。检测到实际温度低于设定温度就加大占空比给予加热,当到达设定温度停止输出,已很小的输出维持温度恒定不变。温差越大输出占空比越高,温差越小输出占空比越低,以防止全速加温导致温度过冲。
五、物料清单(BOM表) 1、来自立创器件 STM32F101C8T6B http://www.szlcsc.com/product/details_8836.html OPA336NA http://www.szlcsc.com/product/details_52049.html 蜂鸣器 http://www.szlcsc.com/product/details_48625.html SPX2954-3.3 http://www.szlcsc.com/product/details_33735.html AT24C08 http://www.szlcsc.com/product/details_32379.html PCB打样 2、外采物料 OLED12864、焊台外壳、发热芯、手柄、电源物料等。
六、PCB实物图 1、PCB外壳面板 2、主控PCB 3、电源PCB 实物图大放送
七、软件部分描述 非开源作品,无软件介绍,此作品本人已经配套完善,具备各种搭配套件需要的可以联系 重庆DIY小跃(qq:1542914807)谢谢各位支持。 八、作品演示
九、总结 1、首先感谢立创这个平台,从原件采购到PCBA基本一步到位,给大家带来了极大的方便和可靠性; 2、借助本次活动本作品已经达到预期参数性能,实际测试远超国内的936A、936D、等国内500元以下的非高频焊台; 3、本作品配套设施完善,已经形成套件、整机、分体等多种配置模式销售,价格在100到700元不等,同时也推出了高端机型,JBC245焊台完胜150W高频焊台205H; 4、后续还会陆续出数显热风枪、电镊子、电动吸锡器、数控实验电源、二合一焊台等众多DIY设备; 最后请大家多多关注,有什么好的建议、想法多多留言支持!!! |
红尘客
29
主题
4308
回复 |
发表于2016-10-26 17:31:43
|
显示全部楼层
16#
做产品的看上去就是不一样,也给了我一个,PCB做DIY面板的思路! 看上去真TM爽! |
红尘客
29
主题
4308
回复 |
发表于2016-10-26 17:38:31
|
显示全部楼层
17#
OLED前面有个膜是什么玩意儿???
|
|