查看:
370
|
回复:
0
|
恒流恒压芯片及配套专用的MOS管17N10 100V17A
|
欧创芯一级代理
1
主题
0
回复 |
发表于2023-05-05 09:28:18
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
原厂OC5801恒流恒压芯片及配套专用的MOS管17N10 100V17A OC5800 OC5801 OC5802 是宽输入电压范围的开关降压型DC-DC,最大输入电压可支持到120V以上,OC5800 OC5801 OC5802 具有高效率,低纹波,优异的母线电压调整率和负载率。支持大电流输出,例如输出电流5V/3A,同时支持输出恒压和输出恒流功能。OC5800 OC5801 OC5802 通过设置CS电阻可设置输出恒流值。通过设置VFB1,VFB2的分压电阻可设置输出恒压值,输出电压范围从5V到30V。采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为160KHz。轻载时会自动降压开关频率以获得高的转换效率。OC5800内置环路补偿无需外部补偿,内部集成软启动以及濄温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。 OC5801采用SOP8封装;OC5800 OC5802内置MOS,采用ESOP8封装。 |
|