查看:
408
|
回复:
1
|
有什么好的POE延长器方案吗?
|
celeron
1
主题
0
回复 |
发表于2023-05-07 20:50:17
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
求推荐一个POE延长器方案,一个 POE 供电 的输入网口,一个POE 取电的输出网口,无需额外电源,然后接上这个设备信号能延长至少两百米。 在网上找了一圈,要么是一分二交换机,要么是额外DC供电的。感谢各位。 |
NickLiu635
1
主题
4
回复 |
发表于2023-05-08 14:31:59
|
显示全部楼层
2#
五类和六类网线标准最多只能走一百米吧,需要延长的话需要每100米加一个交换机 按你的需求,是需要一个1进1出的POE交换机,但这东西成本和1分2的差不多。。。 非标的百兆POE的话,可以考虑直接把供电线接到DCDC上升压。。。 |
|