查看:
800
|
回复:
1
|
GD32F470使用flyMcu烧录代码后芯片被锁死
|
老怪鸽但不鸽
6
主题
22
回复 |
发表于2023-06-12 14:53:05
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
继续使用flyMcu下载,每一次到最后一步都是出错在写入出错0KB。 使用Keil下载,虽然可以识别到芯片,但是每次都无法下载成功,并且出现以下提示。
使用GD官方的ISP工具,发现全部锁死。工具下载链接:https://www.gd32mcu.com/download/down/document_id/21/path_type/1
|
老怪鸽但不鸽
6
主题
22
回复 |
发表于2023-06-12 15:33:38
|
显示全部楼层
2#
发现主要问题是使用flyMcu时,勾选了 【编程到FLASH时写选项字节】,因为STM32和GD32的写选项字节不同,导致了芯片被锁。如果不勾选【编程到FLASH时写选项字节】则可以正常下代码(这个是我修好之后测试的)。
主要的解决方法是通过ST-LINK,使用STM32 ST-LINK Utility工具,解除保护状态。 这里放不了视频,但是立创梁山派官方进行了整理,解决方法手册:https://dri8c0qdfb.feishu.cn/docx/DuMCdkbp5ouRURxFHeUcB52vnif
|
|